Hogar » Blog » Refrigeración electrónica de alta potencia

Refrigeración electrónica de alta potencia

Aumento de potencia: aumento de la demanda de energía para chips de alto rendimiento

La industria de los semiconductores continúa impulsando la Ley de Moore y empujando los límites de la potencia y el rendimiento de los chips semiconductores. Los chips de mayor rendimiento, más potentes y complejos generan más calor con densidades de potencia más altas. Los innovadores de la tecnología térmica como Boyd están desarrollando nuevos métodos para enfriar el aumento exponencial de la potencia y el rendimiento de los chips.

Las nuevas tecnologías de semiconductores están impulsando mayores requisitos de refrigeración

La potencia del chip casi se ha duplicado en los últimos años, con innovadores que pasan de 400 vatios de refrigeración en 2020 a 750 vatios en 2023. Como se proyecta que las demandas de energía alcancen o superen los 1500 vatios por 2025 para aplicaciones de alto rendimiento, la refrigeración líquida tradicional puede no ser suficiente para manejar eficazmente las crecientes necesidades de disipación de calor de estos chips.

Las nuevas tecnologías de semiconductores están impulsando mayores requisitos de refrigeración
El aumento de la potencia de los chips requiere tecnologías de refrigeración innovadoras

Refrigeración líquida avanzada de Boyd: empujando el borde de la refrigeración líquida tradicional

Supere los desafíos térmicos anticipados de las crecientes demandas de energía de los chips de alto rendimiento con tecnología avanzada de refrigeración líquida que combina sistemas de refrigeración bifásica y refrigeración líquida en sistemas de bombeo de dos fases, o refrigeración líquida evaporativa. La refrigeración líquida evaporativa aprovecha los beneficios de ambas tecnologías de refrigeración para permitir una electrónica de mayor densidad.

La herencia de la tecnología de refrigeración de Boyd permite una base sólida para innovar una refrigeración más efectiva y eficiente.

Innove con Boyd: Enfriar eficientemente los semiconductores de próxima generación

La sólida herencia de Boyd de enfriamiento bifásico como cámaras de vapor 3D y termosifones y tecnologías de sistemas de enfriamiento líquido como unidades de distribución de refrigerante, placas de enfriamiento líquido y enfriadores nos permite explorar nuevas posibilidades y desarrollar soluciones de enfriamiento avanzadas para enfriar chips de manera efectiva y eficiente de más de 1600 vatios. Estos chips son cruciales para aplicaciones en crecimiento como la Inteligencia Artificial y la Computación Autónoma en las industrias de la nube y la movilidad eléctrica.

El equipo de desarrollo de Boyd está mirando más allá de los próximos años de desarrollo de semiconductores, por lo que si sus requisitos de chip exceden lo que cree que es posible actualmente, contáctenos. Es posible que ya estemos trabajando en una solución.

Boyd anticipa un crecimiento exponencial de la potencia de los semiconductores y desarrolla continuamente soluciones de refrigeración innovadoras.

Artículos relacionados

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!