El sobremoldeo de plástico es un proceso de fabricación que combina dos tipos diferentes de plástico para crear una sola pieza. Por lo general, el sobremoldeo de plástico implica el uso de un plástico duro cubierto con un plástico más blando que a menudo es de goma. Alternativamente, se puede usar para unir dos plásticos duros que son de diferentes colores. En general, este es un proceso que toma varios materiales con diferentes propiedades y los combina en un solo componente moldeado.
El proceso de sobremoldeo
El proceso de sobremoldeo se logra mediante el uso de dos moldes de inyección separados. Para empezar, el sustrato o primer disparo, generalmente de plástico rígido, se realiza con la primera herramienta de inyección. La parte rígida se retira y se coloca en una herramienta de molde de inyección separada donde el segundo disparo, o sobremolde, se moldea sobre la primera parte. En la mayoría de los casos, las uniones mecánicas están diseñadas en la pieza para permitir que el sobremolde se adhiera al sustrato. Estos enlaces mecánicos se forman creando áreas en el sustrato (primer disparo) donde el segundo disparo (sobremolde) fluiría durante el proceso de sobremoldeo.
Beneficios del sobremoldeo de plástico
El sobremoldeo es una tecnología de valor agregado que proporciona funcionalidad y decoración adicionales a las piezas. Se usa comúnmente por su durabilidad y la creación de productos reforzados, pero se puede usar para la decoración con su mayor estética y funcionalidad. El sobremoldeo de plástico puede dar a un producto una sensación suave y de goma, lo que lo hace mucho más cómodo de manejar en comparación con el plástico duro. También suaviza y redondea los bordes de plástico duro. El principal beneficio funcional del sobremoldeo es su superficie rugosa y antideslizante, que mantiene los productos seguros en entornos extremos. Los beneficios adicionales incluyen la reducción de vibraciones o ruidos no deseados, una mayor protección contra líquidos y oportunidades adicionales de identidad de marca.
Aplicaciones aeroespaciales del sobremoldeo de plástico
Como tecnología utilizada en una variedad de industrias, incluida la aeroespacial, el sobremoldeo de plástico es una excelente opción para los clientes que están interesados en mangos suaves al tacto, agarres, etc., o botones, interruptores o perillas multicolores para sus productos. Además, este proceso es una excelente opción para sellar o juntas en piezas. El sobremoldeo de una junta en un sustrato de plástico une el material de la junta al sustrato, lo que ayuda a evitar la entrada de humedad, en lugar de usar una junta de goma o troquelado que se presiona o se mantiene unida por tornillos. Las aplicaciones comunes para el sobremoldeo dentro de la industria aeroespacial incluyen asientos de aviones, baños, pestillos de contenedores de almacenamiento, manijas e interruptores de interfaz de usuario. En lugar de tener que crear dos piezas diferentes que luego requieren un ensamblaje adicional para unirlas, el sobremoldeo permite que se formen varias piezas en una sola pieza a la vez. Dado que el segundo disparo se moldea sobre el primer sustrato, la unión creada entre los dos es mucho más fuerte y duradera, además de dar como resultado un diseño limpio. Las ventajas clave que las aplicaciones aeroespaciales eliminan del sobremoldeo incluyen:
- Disminución de peso
- Mayor resistencia y durabilidad
- Diseño industrial mejorado
- Eliminación de pasos adicionales de fabricación y montaje
- Reducción del tiempo de fabricación y montaje
Dado que este proceso implica el uso de dos herramientas separadas, es un gran método para programas de menor volumen, pero es ineficiente para proyectos de gran volumen. Si está buscando una pieza sobremoldeada de alto volumen, una mejor tecnología para emplear sería el moldeo de dos disparos, que utiliza un solo molde de dos disparos.
Contact Boyd for more information about our plastic injection molding capabilities.