En nuestro blog anterior, hablamos sobre los diferentes tipos de pantallas táctiles resistivas y cómo se comparan. Mientras que las pantallas resistivas ofrecen un alto nivel de versatilidad, otra de las variedades de pantalla táctil más utilizadas es la pantalla táctil capacitiva proyectada. A continuación, discutiremos las características y ventajas clave que hacen que la tecnología capacitiva proyectada sea una opción de pantalla táctil tan popular.
¿Qué son las pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP)?
A diferencia de las pantallas táctiles resistivas, las pantallas táctiles capacitivas proyectadas no requieren ninguna presión física para activarse. En cambio, se basan en proyectar un campo capacitivo a través de la pantalla. Los impulsos eléctricos del cuerpo humano interrumpen este campo cuando se toca el vidrio de la cubierta. Las pantallas táctiles PCAP han crecido enormemente en popularidad en los últimos años y se utilizan principalmente en teléfonos inteligentes, monitores y cualquier otro dispositivo que requiera durabilidad y precisión.
Ventajas de las pantallas táctiles PCAP
Originalmente considerada como costosa y poco confiable, la tecnología para pantallas táctiles capacitivas proyectadas ha mejorado constantemente. A lo largo de los años, el costo de fabricación se ha reducido significativamente lo suficiente como para rivalizar con el de muchas opciones resistivas. La sensibilidad de entrada de las pantallas táctiles PCAP ha avanzado hasta el punto en que pueden desconectar el polvo, el aceite, la grasa, los geles y otros agentes, al tiempo que miden eficazmente la entrada del usuario. Esto los hace ideales para industrias donde se requiere una alta capacidad de limpieza y precisión de entrada.
Dado que la entrada es solo una interrupción en el campo capacitivo, las pantallas PCAP permiten la funcionalidad multitáctil, como zoom, rotación y más. Sin embargo, debido a la dependencia de los impulsos eléctricos para la entrada, existen límites a lo que se puede usar para activarlo. La sensibilidad se puede ajustar para registrar lápices y guantes, pero el elemento utilizado debe interrumpir el campo capacitivo. Esto puede ser menos ideal que las pantallas táctiles resistivas para ciertas aplicaciones, donde puede ser necesario usar otros objetos para ingresar información.
Dado que las pantallas táctiles PCAP no dependen de paneles separados que hacen contacto, el daño al vidrio de la cubierta o al acrílico generalmente no afectará la entrada del usuario, lo que las hace lo suficientemente duraderas como para manejar activaciones casi infinitas. Debido a su construcción, las pantallas táctiles PCAP también muestran una imagen de muy alta claridad. Dado que las capas están unidas entre sí con adhesivo ópticamente transparente (a diferencia de con un espacio de aire entre capas como con pantallas táctiles resistivas), la imagen mostrada tiene un alto nivel de transmisión de luz. Junto con la rara vez pierden calibración, son duraderos y precisos durante toda su vida útil.
En última instancia, la decisión de usar una pantalla táctil capacitiva resistiva o proyectada se reduce a la aplicación. Independientemente del tipo de sistema de interfaz de usuario que esté buscando, los expertos de Boyd pueden ayudarlo a encontrar la pantalla táctil perfecta para su próximo producto. Find out more by setting up a consultation with our experts.