Hogar » Blog » Cómo seleccionar la tecnología de pantalla táctil adecuada

Cómo seleccionar la tecnología de pantalla táctil adecuada

Con todas las diferentes tecnologías y funcionalidades de pantalla táctil que existen, ¿cómo selecciona la mejor pantalla táctil para su dispositivo?

A medida que las pantallas táctiles continúan creciendo en popularidad como parte de los sistemas de interfaz de usuario, elegir la tecnología de pantalla táctil adecuada se está convirtiendo en una decisión de diseño crítica. Las pantallas táctiles resistivas o las pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP) ofrecen una serie de ventajas diferentes. Dada la amplia variedad de opciones de pantalla táctil que existen, ¿cómo seleccionar la que proporciona la experiencia de usuario óptima?

Seis cosas a considerar al elegir una tecnología de pantalla táctil

En este blog, repasaremos seis preguntas clave que debe hacer al inicio de la fase de desarrollo de su producto que lo ayudarán a seleccionar la tecnología de pantalla táctil ideal para su próximo proyecto.

1) ¿Cuál es el uso previsto del dispositivo?

El primer paso es definir específicamente para qué se utilizará el dispositivo, ya que esto puede dictar qué pantallas táctiles son factibles. Por ejemplo, ¿se utilizará su pantalla para una aplicación militar donde puede estar sujeta a condiciones difíciles, o la pantalla está destinada a un juguete económico donde la durabilidad puede no ser una gran preocupación? Ambas situaciones requerirían tecnologías de pantalla con diferentes funcionalidades, durabilidad, registro de entrada y precios. Una vez que haya reducido el uso previsto para la pantalla, el siguiente paso es averiguar qué funcionalidades son necesarias.

2) ¿Qué funciones táctiles se requieren?

¿Los usuarios solo necesitarán seleccionar entradas individuales con un dedo en su dispositivo? Si es así, una pantalla táctil resistiva estándar de 4 hilos puede ser una opción perfecta, ya que su construcción simple maneja esto sin agregar mucho costo. Sin embargo, si los usuarios necesitan hacer zoom, desplazarse o activar funciones con múltiples puntos táctiles, eso reducirá la selección a pantallas con funcionalidad multitáctil, como una capacitiva proyectada (PCAP) o una pantalla multitáctil resistiva (RMTS).

3) ¿Cómo se activará la pantalla táctil?

Dadas las diferentes formas en que las pantallas táctiles registran las entradas, los diseñadores de productos deben considerar cómo se activará la pantalla. ¿El usuario usará guantes u otro objeto como un lápiz o un lápiz) para tocar la pantalla? Si es así, podrían ser necesarios tipos específicos de pantallas táctiles para registrar esas entradas. Si bien la sensibilidad de una pantalla táctil capacitiva proyectada se puede ajustar para registrar ciertos lápices y guantes, el objeto utilizado debe ser capaz de interrumpir el campo capacitivo. Para aplicaciones donde se pueden usar otros dispositivos de entrada, un módulo de pantalla táctil resistiva es una opción más óptima, ya que puede registrar entradas de casi cualquier objeto.

4) ¿Cuál es el entorno en el que se utilizará la pantalla táctil?

Otro factor crucial a considerar es dónde se activará la pantalla táctil. ¿Estará sujeto a agentes de limpieza agresivos en un entorno médico? ¿Se utilizará en un entorno industrial, donde puede estar sujeto a impactos repetidos? Si la durabilidad o la capacidad de limpieza es una preocupación crítica, la tecnología PCAP es ideal dado que el daño al vidrio de la cubierta no altera su capacidad para registrar las entradas correctamente. Para entornos más suaves, las pantallas resistivas pueden cumplir con los requisitos de rendimiento sin agregar costos adicionales

5) ¿Cuál es el precio?

Si bien el costo de las pantallas táctiles PCAP continúa disminuyendo a medida que la tecnología se vuelve más popular, las pantallas táctiles resistivas aún tienden a ser la opción más barata. Si está buscando un módulo de pantalla táctil para un juguete simple, juego u otra aplicación económica, cualquier cosa más que una simple pantalla táctil resistiva de 4 hilos puede agregar un costo innecesario al dispositivo. Sin embargo, en el caso de una computadora, teléfono inteligente u otra aplicación costosa que requiere una apariencia de alta gama, una pantalla capacitiva proyectada puede valer la pena el costo adicional.

6) ¿Cuántas actuaciones debe manejar la pantalla táctil?

Las diferentes construcciones de pantalla táctil se clasifican para diferentes números de actuaciones. Una pantalla táctil resistiva de 4 u 8 hilos puede ser óptima para un dispositivo que solo necesita permanecer preciso para unos pocos miles de actuaciones, mientras que una pantalla táctil de 5 hilos es una mejor opción si el dispositivo requerirá un uso significativamente mayor. Sin embargo, si una pantalla necesita manejar millones de actuaciones, una pantalla capacitiva proyectada sería ideal, ya que puede mantener su precisión en entradas casi infinitas.

Si bien estas preguntas son un gran comienzo, esto está lejos de ser una lista exhaustiva de variables a considerar al decidir sobre la tecnología de pantalla táctil óptima. To discuss your project needs and to talk about custom solutions, reach out to one of our experts.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!