Boyd ofrece varias mejoras de pantalla diferentes para mejorar la visibilidad y la experiencia del usuario.
Un tamaño no sirve para todos cuando se trata de decidir sobre la pantalla específica para su producto. Las pantallas a menudo deben cumplir con estrictos estándares visuales que difieren entre las industrias. Boyd tiene varias formas de mejorar el rendimiento de la pantalla para satisfacer sus necesidades únicas de interfaz de usuario sin agregar peso, volumen o aumentar la demanda de energía.
¿Por qué mejorar la visibilidad de la pantalla y la experiencia del usuario?
Las mejoras en la pantalla visual mejoran la experiencia del usuario, la satisfacción del cliente y la adopción del mercado al aumentar la legibilidad de la luz solar, maximizar la vivacidad y claridad de la pantalla y optimizar la eficiencia energética al minimizar la pérdida de fugas de luz de la pantalla.
Algunos de los tipos más comunes de mejoras del módulo de pantalla para mejorar la visibilidad y la experiencia del usuario
- Recubrimiento AF o AS: El recubrimiento antihuellas dactilares (AF) y el recubrimiento antimanchas (AS) son dos de las mejoras más comunes de la pantalla de la superficie frontal utilizadas en la actualidad. Estos recubrimientos protegen las superficies donde la visibilidad disminuye con el uso repetido. Aplicadas mediante recubrimiento por pulverización, estas mejoras protegen las pantallas en aplicaciones donde la superficie frontal está sujeta a depósitos de aceite y contaminantes por el contacto, la interacción y la operación repetidos del usuario.
- Recubrimiento AR o AG:El recubrimiento antirreflectante (AR) y el recubrimiento antideslumbrante (AG) se utilizan con frecuencia en aplicaciones al aire libre o aquellas con exposición variable a la luz. Mitigar el deslumbramiento y la reflexión es importante en industrias como la automotriz o la agrícola, donde la visibilidad es crítica y los usuarios están sujetos a luz natural y artificial. Ambos se aplican a la superficie frontal de la pantalla para una mejor visibilidad bajo la luz solar directa u otras condiciones de iluminación adversas. Estos recubrimientos aumentan la luminancia aparente y el contraste de una pantalla al mitigar la pérdida de luz a través de la reflexión o el deslumbramiento. Los usuarios ven imágenes más vibrantes en una variedad de entornos de uso.
- Cubierta decorativa lente o vidrio:La superficie frontal de un módulo de pantalla es lo primero que ve un usuario, lo que lo convierte en un lugar ideal para la información, las instrucciones y la función del dispositivo. Decorar la lente de la cubierta o el vidrio implica imprimir gráficos de colores, logotipos u otras notas directamente en la superficie posterior de la lente o el vidrio. Estas marcas pueden diseñarse para resaltar áreas específicas de la pantalla, mejorar la estética de la pantalla, indicar advertencias o promocionar marcas, combinando forma y función. Este proceso es versátil, por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
- Mejora del conjunto de retroiluminación:Muchos módulos de pantalla incluyen una pequeña tira de diodos emisores de luz (LED) que rodean la pantalla LCD para iluminar la pantalla. Estos LED generalmente están alojados en una barandilla metálica delgada llamada riel ligero, que tiene una variedad de opciones de mejora. Los LED se pueden reemplazar por LED más brillantes o más tenues según los requisitos de visibilidad. Alternativamente, Boyd puede instalar un tren ligero de modo dual, que alterna los tipos de LED para incluir múltiples formas de iluminación a lo largo del mismo tren ligero. Las películas de mejora de brillo mejoran el ángulo de visión de la pantalla y reciclan la luz generada por la retroiluminación hacia el usuario, mejorando la vivacidad, la visibilidad y la eficiencia de la retroiluminación. Muchos módulos de visualización incluyen una pequeña tira de diodos emisores de luz.
- Películas reflectoras: Las películas reflectoras están integradas en las pantallas para mejorar la eficiencia y el brillo al reducir la luz residual dirigida a los lados o la parte posterior de la pantalla. Las películas reflectoras reflejan la luz a través de la pantalla, concentrando toda la luz generada del módulo de visualización hacia el espectador. Más luz que llega al usuario maximiza la eficiencia energética, la vivacidad y la veracidad del color.
- Adhesivos ópticamente transparentes: Une los componentes del módulo de visualización y minimiza la pérdida de refracción con adhesivos ópticamente transparentes (OCA) que coinciden con el índice de refracción. El adhesivo ópticamente transparente proporciona una unión consistentemente delgada a través de la pantalla con la máxima claridad óptima. Los OCA están optimizados para que coincidan con el índice de refracción de los componentes del módulo de visualización, maximizando la transición de luz al usuario para un mejor contraste, vitalidad y vivacidad de la pantalla.
Se pueden mezclar y combinar diferentes mejoras visuales y de visualización de la experiencia del usuario según los requisitos visuales y de rendimiento del producto. En nuestro próximo blog, echaremos un vistazo a diferentes mejoras para robustizar y proteger su pantalla.