Para una impresión funcional que requiere tolerancias y especificaciones estrictas, las técnicas de impresión técnica son la solución perfecta.
Este blog es el primero de nuestra nueva serie sobre impresión técnica. A lo largo de esta serie, describiremos los procedimientos involucrados en la creación de soluciones técnicas de impresión, de principio a fin. Para empezar, nos centraremos en definir la impresión técnica y para qué se utiliza.
Introducción a la impresión técnica
La impresión técnica es un término genérico utilizado para proyectos de impresión funcional que quedan fuera de los estándares, materiales, procesos y especificaciones de la industria. Estos proyectos requieren tolerancias extremadamente estrictas y especificaciones críticas del producto, que generalmente pertenecen a industrias altamente reguladas, como la industria médica. Los procesos siguen las Buenas Prácticas de Fabricación (cGMP) actuales, que son regulaciones impuestas por la FDA para garantizar que los productos cumplan consistentemente con los estándares de calidad requeridos. La impresión técnica y la impresión funcional se utilizan para aplicaciones similares, como para interruptores de membrana. La impresión funcional tiene especificaciones más indulgentes, mientras que la impresión técnica tiene requisitos mucho más estrictos.
Ejemplos de proyectos de impresión técnica
Un ejemplo común de piezas impresas técnicamente son los electrodos impresos, que son tiras fabricadas para el análisis electroquímico. Esto implica impresión técnica porque generalmente se usan en el campo médico altamente regulado, en aplicaciones como tiras reactivas para diabéticos. Cuando se fabrican electrodos impresos, las líneas conductoras se imprimen intrincadamente en poliéster, generalmente utilizando tintas conductoras que incluyen carbonos, platas y cloruros de plata y plata.
Con la impresión técnica, la aplicación de una tinta conductora a una superficie es similar al proceso de aplicar glaseado a un pastel. Cuando aprietas una bolsa de glaseado, una cantidad controlada sale de una abertura al final. Este mismo proceso es la forma en que se aplican las tintas conductoras como líneas de circuito sobre sustratos de poliéster durante la impresión técnica.
Impresión técnica para la industria médica
Boyd fabrica con frecuencia electrodos para tiras y dispositivos reproductores electroquímicos, como tiras reactivas para diabéticos o laboratorios de diagnóstico rápido. Boyd imprime electrodos con plata, carbono o varias tintas conductoras para medir una corriente u otra señal. Nuestros clientes aplicarán un reactivo encima de los electrodos. Cuando esos reactivos están expuestos a fluidos corporales como la sangre, se produce una reacción química y los electrodos detectarán esa reacción y enviarán la señal al dispositivo al que está alimentado. Esto se hace a pequeña escala y las lecturas de las señales deben ser completamente precisas, por lo que esta parte requiere impresión técnica con un alto grado de escrutinio. Las grandes variaciones en el circuito alteran los resultados y pueden hacer que las tiras reactivas fallen, por lo que son necesarias tolerancias más estrictas de impresión técnica.
Muchas variables entran en los proyectos técnicos de impresión, como los tiempos de curado y la calidad de las tintas, así como los sustratos y espesores utilizados. Estas variables están estrechamente controladas, especialmente cuando se fabrican electrodos para equipos médicos. Estas piezas van en equipos críticos y podrían significar la vida o la muerte en ciertas situaciones, como botones para un dispositivo de administración de medicamentos utilizado en hospitales o electrodos impresos utilizados en laboratorios de diagnóstico de enfermedades. Boyd es un fabricante de confianza para proyectos de impresión técnica con años de experiencia en la industria médica y otras industrias altamente reguladas.
En nuestro próximo blog de esta serie, repasaremos cómo los proyectos de impresión técnica van desde el desarrollo hasta la producción.