Hogar » Blog » Circuitos táctiles capacitivos de retroiluminación

Circuitos táctiles capacitivos de retroiluminación

Desde la impresión selectiva hasta el uso de tinta conductora transparente, utilizamos varias técnicas para garantizar una retroiluminación consistente con interruptores táctiles capacitivos (PCAP).

La tecnología táctil capacitiva proyectada (PCAP) se ha convertido en una opción de interfaz de usuario popular para muchas industrias en los últimos años. No solo ofrecen una experiencia de usuario elegante e intuitiva, sino que las posibilidades de retroiluminación de un circuito táctil capacitivo son casi infinitas.

Si bien la tecnología táctil capacitiva se incorpora bien con una variedad de opciones de retroiluminación, el diseño del circuito es una consideración importante. Si se diseñan incorrectamente, los interruptores pueden impedir partes de la iluminación, lo que resulta en un aspecto desigual o inconsistente.

¿Cómo pueden los circuitos táctiles capacitivos afectar la retroiluminación?

Los circuitos capacitivos funcionan proyectando un campo capacitivo y midiendo cualquier cambio en la capacitancia. Este campo capacitivo se genera más comúnmente utilizando circuitos impresos con tinta conductora. Las tintas conductoras estándar, como la tinta de plata, carbono o dieléctrica, pueden plantear desafíos al imprimir circuitos PCAP retroiluminados. La opacidad de las tintas puede bloquear la retroiluminación y provocar una iluminación o sombra desigual en el interruptor.

Afortunadamente, existen varios métodos para garantizar que los circuitos táctiles capacitivos retroiluminados se iluminen uniformemente cada vez. A continuación, repasaremos las tres técnicas más comunes que utilizamos en Boyd para garantizar una retroiluminación consistente.

Impresión selectiva:

Una de las formas más sencillas de retroiluminar un interruptor PCAP es imprimiendo selectivamente alrededor de cualquier área retroiluminada o iconografía. Cuando se utiliza una tinta de carbono u otra tinta opaca de bajo costo, los iconos o símbolos se pueden dejar sin imprimir dentro del diseño. A medida que la retroiluminación se eleva a través del interruptor, la luz solo llega a través del área no impresa, lo que resulta en un icono iluminado intuitivo para el usuario.

Sin embargo, hay algunos requisitos para emplear esta técnica de retroiluminación. Primero, el área del interruptor debe ser lo suficientemente grande como para que la iconografía se deje sin imprimir. Además, debe haber suficiente tinta conductora alrededor del área no impresa para completar el circuito y dar como resultado un interruptor efectivo. Este método es ideal para diseños de interruptores grandes o geométricamente simples.

Retroiluminación a través de tinta conductora transparente:

Para diseños de interruptores más pequeños o más complejos, una solución que ha ido ganando popularidad recientemente es el uso de tintas conductoras transparentes a base de polímeros (como la tinta PEDOT). Estas tintas van de translúcidas a casi transparentes y permiten que el circuito se ilumine directamente desde abajo. A diferencia de un interruptor que utiliza tinta opaca que potencialmente bloquea la iluminación, la tinta transparente conduce la electricidad de la misma manera, pero permite que la luz pase a través del circuito sin obstrucciones. Si bien las tintas transparentes son más caras que las alternativas opacas, se pueden aplicar de la misma manera a través de la serigrafía.

Otra ventaja de usar estas tintas es que la translucidez puede alterarse según el tipo de tinta y el grosor de la deposición. Las tintas menos transparentes también actúan como un difusor de iluminación, eliminando así los puntos calientes.

Alteración del apilamiento táctil capacitivo

Otra solución es diseñar el apilamiento para que la fuente de retroiluminación se encuentre por encima del circuito capacitivo. Si bien la mayoría de los circuitos táctiles capacitivos están retroiluminados desde abajo, reorganizar la fuente de retroiluminación (generalmente película de guía de luz o haces de fibra óptica) para que se coloque sobre los interruptores PCAP puede garantizar que los circuitos no impidan ninguna iluminación.

Si bien este es un método efectivo, la sensibilidad del interruptor PCAP debe ajustarse para registrar con precisión las entradas a través de la capa de retroiluminación. Los puntos de iluminación también son una preocupación potencial, ya que la retroiluminación se encuentra directamente debajo de la superposición, pero esto se puede resolver fácilmente agregando un difusor.

Las soluciones anteriores a menudo se mezclan y combinan dependiendo del diseño para garantizar que cada parte de la interfaz esté iluminada de manera consistente. Boyd ofrece una gran cantidad de diferentes soluciones de retroiluminación para casi cualquier proyecto. Para discutir sus necesidades específicas de retroiluminación, programe una consulta con nuestros expertos.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!