Hogar » Blog » Laboratorio de luz de prueba de diseño de pantalla

Laboratorio de luz de prueba de diseño de pantalla

Cuando se trata del desarrollo de pantallas, probar materiales y tecnologías potenciales bajo diferentes condiciones de iluminación es un paso clave. La iluminación externa juega un papel crucial en el aspecto y funcionamiento de una pieza, por lo que el componente debe cumplir con los requisitos del proyecto en todos los entornos previstos.

Ya sea que se pruebe la legibilidad de la pantalla, la coincidencia de colores, la difusión de retroiluminación o cualquier otra cosa, Boyd cuenta con un laboratorio de luz de última generación para controlar con precisión la iluminación y permitir pruebas precisas para varias variables. Pero, ¿cómo logra esto exactamente Boyd's Light Lab?

¿Qué hay dentro de Boyd's Light Lab?

Boyd's Light Lab es una habitación grande y oscura equipada con varios equipos de iluminación y prueba. Mantener la habitación lo más oscura posible es esencial para medir valores de iluminación precisos, por lo que las paredes del laboratorio están pintadas de negro azabache. Incluso el brillo de los monitores del equipo se controla meticulosamente, ya que cualquier luz adicional puede sesgar las lecturas.

Hay dos fuentes de iluminación especializadas principales utilizadas para la iluminación y las pruebas dentro del Light Lab de Boyd. -

  • Fuente de contraste especular - La fuente de contraste especular contiene una lámpara de cuarzo brillante en una carcasa especialmente recubierta. La carcasa refleja y difunde la luz de la lámpara, lo que le permite diseminarse para imitar diferentes condiciones de iluminación indirecta y ambiental.
  • Fuente de luz directa: las fuentes de luz directa enfocan un potente haz de luz directamente sobre la superficie de prueba.

Estas dos fuentes de luz se utilizan con frecuencia en conjunto entre sí para replicar entornos exteriores, donde habría iluminación directa y difusa.

Al otro lado de las fuentes de luz hay un sistema de movimiento de cinco ejes que contiene un goniómetro ortogonal, que mantiene el dispositivo bajo prueba. El goniómetro puede alcanzar un ángulo de visión vertical y horizontal completo de ±90 °, acomodando casi cualquier ángulo para la prueba. Los accesorios personalizados diseñados para cada pieza o dispositivo se conectan al goniómetro para garantizar que se mantengan en su lugar mientras la plataforma gira. Los instrumentos de prueba óptica, como cámaras y un espectrorradiómetro, se encuentran junto a las fuentes de luz en un accesorio móvil separado.

Si bien hemos hablado anteriormente sobre nuestras vastas capacidades de prueba de pantalla, Light Lab de Boyd también se utiliza para superar los difíciles desafíos de retroiluminación y coincidencia de colores. Para industrias altamente reguladas, como el campo médico o aeroespacial, las superposiciones, etiquetas y carteles pueden necesitar cumplir con especificaciones de color precisas en escenarios de iluminación específicos. Del mismo modo, es posible que los teclados o pantallas con retroiluminación deban cumplir con las especificaciones de color o luminancia mientras están en uso. Nuestro Light Lab está equipado con múltiples cámaras y un espectrorradiómetro para verificar los valores de color, los valores de luminancia y la coincidencia de colores.

Boyd puede ayudar a diseñar programas de prueba personalizados según sus especificaciones, ahorrando un tiempo valioso en el proceso de desarrollo y manteniendo la calidad y consistencia del producto. Para obtener más información sobre nuestras capacidades de prueba internas o discutir las necesidades de su proyecto, programe una consulta con nuestros expertos.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!