Hogar » Blog » Impresión técnica de alto volumen: procesos de impresión

Impresión técnica de alto volumen: procesos de impresión

La industria ferroviaria y las soluciones de Boyd

junio 22, 2021

La impresión técnica es un término general para proyectos de impresión funcional que requieren especificaciones de producto por encima y más allá del estándar de la industria. A menudo se ve en industrias altamente reguladas, las piezas impresas técnicamente requieren tolerancias excepcionalmente ajustadas. Para obtener una comprensión más profunda, puede leer nuestra serie de blogs de impresión técnica aquí. Cuando se trata de programas de impresión técnica de alto volumen, una de las decisiones críticas que deberá tomar es el tipo de proceso de impresión que se utilizará para el desarrollo del diseño y la producción a gran escala. Las piezas impresas técnicamente se pueden lograr utilizando diferentes tecnologías de impresión, como huecograbado, litografía, serigrafía cilíndrica o serigrafía. En Boyd, hemos elegido específicamente trabajar con la serigrafía estándar como nuestro proceso principal. En esta serie de blogs de dos partes, revisaremos los dos procesos y equipos de serigrafía utilizados en Boyd y cómo encajan en proyectos de impresión técnica de alto volumen.

Comparación de los procesos de serigrafía de Boyd para la impresión técnica

La selección del método de impresión más óptimo para cualquier programa de impresión técnica depende de la cantidad, el tamaño, la complejidad y los requisitos funcionales de la pieza. Boyd utiliza dos métodos de serigrafía: alimentación por hojas y rollo a rollo. Aunque ambos métodos difieren en su capacidad para manejar los factores centrales enumerados anteriormente, la principal diferencia radica en el manejo del material. Si bien la impresión alimentada por hojas juega un papel fundamental durante el desarrollo del diseño, la impresión de rollo a rollo sigue siendo el ganador indiscutible para la mayoría de los proyectos de gran volumen por su velocidad de ejecución, uso de materiales, inspección en línea y la capacidad de imprimir múltiples colores por pasada.

Serigrafía alimentada por hojas

 La serigrafía alimentada por hojas suele ser la preferida para proyectos de impresión técnica de volumen bajo a medio. El proceso de impresión alimentado por hojas requiere que un operador cargue hojas individuales en una prensa y luego las retire después de cada pasada, lo que aumenta el tiempo total del trabajo. Esto, combinado con sus limitaciones de tamaño y velocidad de ejecución (que discutiremos en el próximo blog), es la razón por la cual la impresión alimentada por hojas ha demostrado ser un método ineficiente y más costoso para la impresión técnica de alto volumen. Sin embargo, la fase de desarrollo generalmente implica crear varias variaciones de un diseño en volúmenes bajos e intervalos cortos. La velocidad y la agilidad son críticas. Como resultado, independientemente del método de impresión utilizado para la producción, el proceso de impresión alimentado por hojas siempre se utiliza durante la fase de desarrollo para proyectos de impresión técnica.

Serigrafía rollo a rollo

 La impresión de rollo a rollo es el método de impresión predeterminado utilizado para trabajos de gran volumen que contienen un alto nivel de complejidad, que es arquetípico de los proyectos de impresión técnica. El sustrato se administra en rollos (o bandas) y se alimenta continuamente a través de la prensa mediante un sistema de rodillos. La impresión técnica de rollo a rollo de alto volumen tiene una utilización significativa en la industria médica y de electrodomésticos para aplicaciones táctiles capacitivas, dispositivos médicos desechables y electrodos. La impresión rollo a rollo está mejor equipada para proyectos de gran volumen debido a su mayor velocidad, tolerancias más estrictas y niveles de calidad más altos, lo que resulta en menos desperdicio de material y ahorro de costos. Este proceso es significativamente más rápido ya que los materiales no requieren mucha manipulación y las piezas se pueden imprimir continuamente. Otros factores que se suman a la eficiencia superior de la impresión rollo a rollo incluyen la capacidad de realizar la fabricación de rollo a rollo y las pruebas en proceso. Este método también es preferible para la impresión de orificio pasante (o a través de) y ofrece la posibilidad de imprimir varios colores a la vez.

La ventaja de Boyd con la impresión técnica de alto volumen

Además de la variedad de equipos disponibles internamente, Boyd proporciona una visión única durante las etapas de desarrollo y producción a gran escala. Por lo general, la mayoría de los proyectos de impresión técnica de gran volumen llegan a Boyd en la parte delantera del proceso de desarrollo del cliente. El cliente puede haber completado su primera ronda de ilustraciones, estar generalmente satisfecho con el diseño o haber comenzado a buscar tintas, pero necesita apoyo para preparar y finalizar el diseño de la pieza y el proceso de fabricación para la producción de alto volumen. That’s where Boyd comes in. Boyd’s quick-turn prototyping services help to develop high-volume technical printing projects with unparalleled efficiency and performance. Dado que ofrecemos impresión de hojas y de rollo a rollo, nuestro experimentado y conocedor equipo de investigación y desarrollo puede abordar los proyectos del cliente con rapidez. Trabajamos con nuestros clientes para crear múltiples iteraciones de su diseño con plazos de entrega rápidos, lo que permite al cliente ajustar su obra de arte a las especificaciones, mientras nos aseguramos de que esté preparada para la fabricación de alto rendimiento. Lo que Boyd distingue durante esta fase de desarrollo es que construimos piezas a bajo volumen con la mentalidad de que se escalarán a un trabajo de impresión de alto volumen. Esta previsión nos lleva a simular las tintas exactas, los tipos de raspas, las direcciones de impresión y las mallas de pantalla, pero también replicar los parámetros específicos de secado y curado utilizados en grandes volúmenes. Como resultado, al final del proceso de desarrollo, la obra de arte ya está optimizada, lo que permite una transición optimizada a la producción de alto volumen. En general, ambos procesos de impresión, alimentados por hojas y rollo a rollo, se pueden utilizar para la impresión técnica, pero los requisitos del proyecto, como el volumen, la tolerancia y la complejidad del circuito, pueden determinar qué método es mejor para su aplicación específica. Sin embargo, el rendimiento o las capacidades mencionadas a lo largo de este blog para cada proceso de impresión también dependen del tipo de equipo utilizado. Para obtener más información sobre nuestros equipos de impresión, manténgase atento hasta nuestro próximo blog.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!