Hogar » Blog » Moldeo de insertos metálicos

Moldeo de insertos metálicos

Para mayor durabilidad, el moldeo por inserción de metal es un proceso que combina metal y plástico para crear piezas robustas.Cuando una pieza necesita resistir un gran desgaste, una placa de identificación básica puede no cumplir con los exigentes requisitos del proyecto. En estos casos, Boyd recomienda utilizar el moldeo por inserción metálica, un proceso en el que tanto el metal como el plástico se utilizan juntos. Esta capacidad es especialmente popular en la industria automotriz, ya que crea piezas que son lo suficientemente robustas como para soportar entornos externos e internos.

El moldeo por inserción metálica puede reemplazar los métodos tradicionales para combinar metal y plástico, incluida la unión adhesiva o el engarzado. Si bien ambos métodos ofrecen una unión adecuada para superficies planas, las ventajas del moldeo por inserción metálica superan con creces las de los métodos de unión y engarzado adhesivos.

El primer paso del moldeo por inserción metálica es decorar el metal con acabados mecánicos y químicos para cumplir con los requisitos cosméticos. A continuación, se aplica adhesivo activado por calor a la parte posterior del metal. La pieza se recorta y el metal se forma en la forma deseada. La pieza de metal se inserta en el molde antes del plástico, que luego se inyecta. Finalmente, la pieza se enfría y se recorta de nuevo si es necesario.

El metal se elige para etiquetas duraderas por una variedad de razones. En primer lugar, se pueden aplicar acabados mecánicos que dan la apariencia de movimiento en la pieza al reflejar la luz. Estos acabados incluyen patrones gráficos de giro, pincel, tira y monedas. El metal también se usa porque es un material fuerte que mantiene su forma y muchos proyectos requieren la sensación y el peso del metal auténtico. Mientras que el metal proporciona fines cosméticos y funcionales, el plástico se utiliza predominantemente como un material ligero que puede soportar la pieza como un componente estructural utilizado para unir la pieza a su aplicación final.

Las ventajas del moldeo por inserción metálica son amplias. La tecnología de moldeo por inserción metálica permite un ajuste línea a línea entre el metal y el plástico para crear una unión absoluta con un soporte completo en la parte posterior de la pieza. La resistencia del metal permite una sección más gruesa con lengüetas o clips de plástico en la parte posterior de la pieza sin el riesgo de que el calor atraviese la superficie superior del metal. Los componentes combinados de metal y plástico también se pueden mecanizar para un ajuste más limpio sin comprometer el aspecto de la pieza. El material plástico también atrapa y cubre el borde crudo que se crea cuando se cortan las piezas.

El moldeo por inserción de metal es una tecnología popular que ofrece beneficios funcionales y cosméticos para los componentes de adornos decorados. Para obtener más información sobre nuestras capacidades de decoración y fabricación de metal y plástico en Boyd, comuníquese con nuestros expertos.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!