Los parches transdérmicos son sistemas de administración de medicamentos portátiles eficientes y no invasivos, pero ¿cómo funcionan estos dispositivos portátiles médicos únicos?
¿Qué es un parche transdérmico?
Los parches transdérmicos son un sistema de administración de medicamentos portátil en el que un parche adhesivo administra una dosis preprescrita de medicamento que se absorbe a través de la piel del paciente. Si bien los parches transdérmicos han existido desde finales de los años 1970, la adopción se ha generalizado cada vez más como una forma eficiente y no invasiva de administrar cursos de medicamentos. Los parches transdérmicos se utilizan para medicamentos para el dolor, control de la natalidad, suministro de vitaminas, nootrópicos, somníferos y otras aplicaciones donde los medicamentos se pueden administrar de manera segura a través de la piel.
Los parches transdérmicos resuelven varios desafíos que enfrentan otros sistemas de administración de medicamentos. Debido a que ofrecen una administración sostenida de medicamentos en el transcurso de días o semanas, eliminan la necesidad de que los pacientes recuerden horarios estrictos de medicamentos, lo que mejora la adherencia del paciente. Los parches transdérmicos también reducen el error de administración y mejoran la comodidad del paciente, ya que pueden ser autoadministrados y, a menudo, reducen o eliminan las inyecciones para ciertos medicamentos.
Tipos de parches transdérmicos
Los parches transdérmicos se dividen ampliamente en cuatro construcciones diferentes:
- Fármaco en adhesivo: Como su nombre indica, los parches transdérmicos de fármaco en adhesivo presentan el medicamento dentro del propio adhesivo. El adhesivo adherido a la piel no solo adhiere el parche al paciente, sino que también administra medicamentos. Estos pueden presentar una sola capa adhesiva o múltiples capas adhesivas dependiendo de la cantidad de medicamento y el programa de liberación. A menudo se usan múltiples capas adhesivas de fármaco para cursos de medicamentos que requieren varios días o semanas de uso.
- embalse: Los parches transdérmicos de reservorio incluyen una capa separada (o reservorio) que contiene medicamento en forma líquida. Una capa de membrana entre el depósito y el adhesivo controla la velocidad de entrega. La medicación se dispersa a través del adhesivo en la piel del paciente.
- matriz: Al igual que un parche reservorio, el medicamento se mantiene en una capa separada y se libera a través de un revestimiento adhesivo en la piel del paciente. El medicamento está encerrado entre el adhesivo y el revestimiento de liberación, por lo que el revestimiento controla la velocidad de administración del medicamento en lugar de una capa de membrana adicional.
- Parche de vapor: Una de las construcciones más comunes para los parches transdérmicos, los parches de vapor son dispositivos portátiles de una sola capa que liberan medicamentos en forma de vapor a través de la capa adhesiva. Debido a la falta de capas o membranas de control de velocidad, generalmente se usan para medicamentos para cursos de tratamiento a corto plazo sin requisitos precisos de dispersión.
The construction of a transdermal patch is based on several factors, such as the wear duration, medication viscosity, and the optimal method of release for the drug. Los mismos medicamentos a menudo se formulan para su liberación a través de diferentes tipos de parches transdérmicos para dosis alternativas y programas de liberación.
Capas de parche transdérmico
La mayoría de los parches transdérmicos multicapa contendrán un laminado de respaldo y un forro adhesivo adherido a la piel. Los diseños más complejos pueden tener adhesivos, revestimientos, depósitos y membranas adicionales. También se pueden agregar potenciadores, estabilizadores o conservantes en parches según los requisitos.
La Boyd diferencia
Boyd tiene décadas de experiencia en la fabricación de parches transdérmicos y otros dispositivos portátiles para la industria médica. Aprovechamos nuestras amplias relaciones con los proveedores con nuestra amplia experiencia en fabricación para encontrar los adhesivos, laminados y capas de respaldo que mejor se ajusten a la piel para garantizar la comodidad y seguridad del paciente. Nuestras capacidades únicas de fabricación nos permiten crear soluciones multicapa que disminuyen la complejidad de la cadena de suministro y reducen los costos totales. Fabricamos salas limpias médicas de clase 100 a 10,000 en todo el mundo para garantizar la calidad y las tasas de alto rendimiento.
To learn more about how Boyd’s solutions are enabling the future of medicine or to discuss your unique transdermal patch needs, reach out to our experts.