En otro blog, discutimos cómo los teclados de elastómero ofrecen una flexibilidad de diseño incomparable para adaptarse a la sensación y las especificaciones únicas de su producto. Una vez que haya decidido usar un teclado de elastómero, es importante crear una experiencia óptima para el cliente adaptando la sensación exacta de cada botón. Dependiendo de la aplicación, hay varias consideraciones de diseño a tener en cuenta.
¿Debería ser difícil presionar hacia abajo para evitar la activación accidental, o fácil de presionar para una aplicación de consumo como un control remoto de televisión? ¿Debería el botón hacer un sonido audible cuando se presiona? Independientemente de cuál se desee, los teclados de elastómero se pueden personalizar para sentir y comportarse de muchas maneras diferentes empleando un diseño web activo o muerto.
Teclados de elastómero web activos
Un botón de elastómero con un diseño web activo tiene una pequeña red en la base del botón que se flexiona cuando se presiona el botón. La resistencia de esta flexión da una respuesta táctil cuando se presiona el botón hacia abajo, informando al usuario del accionamiento del interruptor. Un disco de carbono o metálico se moldea en la parte inferior del botón, que completa el circuito cuando se presiona el botón.
Teclados de elastómero de banda muerta
En contraste, un diseño web muerto en un teclado de elastómero es un botón sin ninguna red en la base. En lugar de que la red proporcione la retroalimentación táctil, se inserta una cúpula de metal debajo del propio botón. La cúpula de metal proporciona la respuesta táctil y un sonido de clic audible cuando se presiona.
Diferencia de costo entre teclados de elastómero de banda activa y muerta
Una de las diferencias entre los dos diseños es el costo de fabricación. Para un diseño web activo, las herramientas pueden ser un poco más costosas ya que la resistencia se rige por la propia web. Esto generalmente requiere más prueba y error para determinar el grosor de la banda, ya que todo el teclado está moldeado como una sola pieza. Puede ser difícil averiguar exactamente cuánta fuerza de actuación se necesita para presionar el botón y alcanzar la resistencia deseada exacta. Para un botón de banda muerta, la cúpula de metal insertada dicta la resistencia, y las cúpulas de metal generalmente tienen una cantidad muy específica de fuerza de accionamiento necesaria para ser presionadas. Simplemente, la cúpula específica se selecciona en función de la cantidad de fuerza deseada.
Capacidad de limpieza de los tipos de teclado de elastómero
Otra diferencia importante es la capacidad de limpieza de ambos tipos. Si bien ambos están sellados y funcionan bien en entornos hostiles, puede ser más fácil limpiar los teclados de la web muerta, ya que los botones generalmente no sobresalen tanto como con los diseños web activos. Además, generalmente no pasan por un bisel, lo que proporciona menos espacio para que el material no deseado quede atrapado. Debido a la falta de bisel y el bajo perfil de los diseños web muertos, generalmente son mucho más fáciles de limpiar.
Si bien existen diferencias entre ellos, la decisión sobre si usar un diseño web activo o web muerto en última instancia se reduce a la experiencia de usuario deseada para el producto específico. To learn more about all of the possibilities with elastomer or to discuss your unique project needs, schedule a consultation with our experts.