Hogar » Blog » Soluciones esenciales de sellado, térmica y protección de Boyd en la lucha contra el COVID-19

Soluciones esenciales de sellado, térmica y protección de Boyd en la lucha contra el COVID-19

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa acelerándose, el mundo se enfrenta a nuevos desafíos para combatir y superar el virus. Con cada desafío creciente, las empresas se están uniendo para fabricar rápidamente los suministros y equipos médicos necesarios para tratar a los pacientes adecuadamente.

Ventiladores y respiradores

Hay una necesidad desesperada de ventiladores en los hospitales para ayudar a aquellos que están luchando contra el virus. Los ventiladores apoyan y controlan el flujo de aire de oxígeno a los pulmones de un paciente, lo que los convierte en una herramienta crítica para la supervivencia. Actualmente, la escasez ha llevado a dividir el uso de las máquinas entre múltiples pacientes. Aunque la función es algo simple, el diseño es mucho más complejo. La falta de mantenimiento de la temperatura crítica de la unidad de control electrónico es perjudicial.

Conjuntos de tubos de calor de propagación de calor

Boyd está preparada y tiene experiencia para diseñar y fabricar los sistemas térmicos para soportar el uso de estos ventiladores las 24 horas del día. Nuestros disipadores de calor y conjuntos de tubos de calor están diseñados para soportar el uso a largo plazo sin falta. Estas tecnologías son soluciones de enfriamiento eficientes y duraderas que incorporan la transferencia de calor bifásica rápida, de alta capacidad y de los tubos de calor para eliminar los puntos calientes locales y mejorar la eficiencia del disipador de calor refrigerado por aire. Heat Spreading Heat Pipe Assemblies reduce heat buildup around electronic components and enable more even heat spreading to maximize airside fin efficiency.

Pruebas PCR

Sellos de PCR de microplacas y termocicladores de PCR

La forma más común de prueba de COVID-19 es recolectar esputo de un hisopo de garganta o nasal y realizar una reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR. A partir de ahí, las muestras se envían a un laboratorio para detectar rastros de ARN viral.

Estos kits de prueba también se encuentran entre la escasez de suministros médicos y son el primer paso para identificar si el coronavirus está presente. Los kits están compuestos por placas de PCR, tubos y tapones, sellos y accesorios.

La exposición a largo plazo a los elementos y diversos impactos ambientales exponen los suministros y dispositivos médicos a una multitud de contaminantes que pueden afectar la seguridad, eficiencia, confiabilidad, pureza y ciclo de vida del dispositivo o sus componentes. Boyd cuenta con décadas de experiencia en la ingeniería de sellos de placas de PCR troquelados diseñados para minimizar el impacto de los contaminantes no deseados específicos de las bandejas de PCR.

Los termocicladores de PCR amplifican el ADN regulando la temperatura en programas cíclicos. Es esencial que estos dispositivos de PCR analicen los datos de forma rápida y fiable. Boyd proporciona tecnologías específicas para estos dispositivos que incluyen enfriadores de alta capacidad y conjuntos de tubos de calor, disipadores de calor, ruido, vibración/aislamiento térmico y más. Para obtener más información, consulte este estudio de caso sobre recicladores de ADN / termocicladores.

Tomografías computarizadas y máquinas de rayos X

Miles de personas están siendo examinadas para detectar el coronavirus diariamente. Los profesionales de la salud continúan tomando imágenes de rayos X de tórax y analizando las imágenes en busca de anomalías. Al igual que los ventiladores, las máquinas y equipos de rayos X son imprescindibles para el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento de la infección.

Medical-Heat-Exchanger

El elemento generador de rayos X en un escáner CT produce grandes cantidades de rayos X, pero para proteger y mantener niveles seguros de exposición a rayos X, la mayoría de los rayos X se convierten en calor que se puede disipar de manera segura. La refrigeración líquida es el método más compacto y eficiente para enfriar cargas de calor de alta densidad para aplicaciones similares a las máquinas de rayos X. Los líquidos pueden absorber y transportar más calor que el aire, lo que permite soluciones de refrigeración de alto rendimiento.

Face-Masks-Shields

Escudos faciales

Empresas de todo el mundo han dado un paso al frente al suspender sus productos habituales para fabricar millones de protectores faciales, mascarillas y otros equipos de protección médica al día. Algunos miembros del personal de atención médica están haciendo máscaras desde casa con telas compradas en la tienda.

Para una primera línea de defensa mientras usa una máscara facial N95, se usan protectores faciales completos para bloquear líquidos, salpicaduras de líquido, polvo y más. El protector facial completo resistente a los fluidos también ayuda a evitar que la cara se toque con su diseño gran angular. Boyd está trabajando actualmente con clientes de todo el mundo para convertir el protector de plástico del escudo, la banda elástica para el escudo y la almohadilla de espuma adhesiva que ayuda a mantener el escudo alejado de la cara, dejando espacio para gafas de seguridad y una máscara N95.

Manténgase seguro

Boyd está trabajando arduamente para ayudar a brindar soluciones que combatan la pandemia de COVID-19 de la mejor manera que sabemos: creando rápidamente soluciones confiables y rentables para nuestros clientes médicos.

Artículos relacionados

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!