Hogar » Blog » Comprensión de la floración del caucho

Comprensión de la floración del caucho

What Is Rubber Bloom?

La floración se refiere a la formación de un polvo o película en la superficie de los compuestos de caucho. Las partículas que crean la floración son compuestos de caucho recristalizados que son insolubles o incapaces de permanecer dentro del caucho a medida que el material se enfría a temperatura ambiente después de la vulcanización. While rubber bloom itself is not harmful, it can affect the appearance of rubber products and may require cleaning to maintain their aesthetic appeal.
RV slide out coextruded plastic and rubber seal with layer of rubber bloom

What Is Rubber Bloom Made of?

Muchos materiales compuestos de caucho tienen una compatibilidad limitada con el elastómero en uso, por lo que la floración es una ocurrencia común. La floración puede ser materiales compuestos sólidos o líquidos. These compounds migrate to the surface of the rubber component and appear as rubber bloom. Bloom includes both dry bloom, typically a fine, white, powdery substance, and wet bloom, which is also known as exudation, bleeding, or oily bloom.

Learn more about Rubber in our Material Science Section.

Does Rubber Bloom Impact Function?

La floración del caucho es un fenómeno común y superficial que no afecta la funcionalidad del caucho ni su capacidad para sellar.

O-Rings, rubber gaskets, and door seals all experience bloom and still maintain their material integrity and function. In severe cases, it may make the surface of the rubber feel tacky or slippery, but still not impact rubber function.

Si bien puede hacer que el caucho se vea sucio o poco atractivo, Rubber Bloom es común y no se considera defectuoso, ya que no inhibe la función adecuada del caucho. En algunos casos, la floración se puede usar intencionalmente para ayudar a proteger el componente como una floración modificada.

How Do I to Mitigate Rubber Bloom?

Store rubber products in cool, dry environments. Minimizing exposure to heat and humidity can help reduce the likelihood of bloom formation.

Manufacturers may optimize formulations and process conditions to reduce bloom. Rubber bloom may still form on rubber components despite these measures.

Learn more about Boyd’s rubber forming capabilities.

Preguntas simples para identificar la floración

Complex coextruded foam and rubber door seal with rubber bloom
¿Le preocupa que su caucho esté experimentando algo más que la floración del caucho? Responda las siguientes preguntas para una identificación rápida.
  • ¿Se desarrollaron las partículas durante el almacenamiento o el envío?
  • ¿Desaparece cuando se calienta?
  • ¿Se puede eliminar con una toallita disolvente?
    • You may need to try several solvents to find the right one.
If the answer to each of these questions is Yes, you're most likely experiencing harmless rubber bloom on your product. Esto no es inusual, y sus piezas de goma deben funcionar como se espera. While rubber bloom may not be aesthetically pleasing, most rubber components are used in sealing applications where the component is hidden.

¿Qué pasaría si el caucho tuviera partículas superficiales antes del almacenamiento y envío?

  • Es posible que tenga contaminación superficial o neblina orgánica en su producto.
  • Sus componentes de caucho siguen siendo intactos y funcionales. Esta neblina es estrictamente cosmética en la naturaleza y se puede limpiar de los componentes si la apariencia es crítica.

¿Qué pasa si el calentamiento no afecta a las partículas?

  • Es posible que haya quedado un antidegradante oxidado en el caucho, un material utilizado para prevenir el envejecimiento de su caucho. Se dejó un estearato de zinc básico o jabón en sus partes.
  • Tanto el material protector sobrante como los agentes de limpieza son ocurrencias naturales para los productos de caucho y no son motivo de preocupación.

¿Qué pasa si varios solventes no eliminan la película del caucho?

  • Si ha probado varios disolventes, pruebe un agente complejo para limpiar sus piezas. Si eso no funciona, es posible que tenga neblina debido a los productos orgánicos.
  • Una vez más, este es un problema cosmético y no debería afectar la aceptación del usuario, especialmente porque muchos componentes de caucho se utilizan internamente.

So don’t immediately worry if you see rubber bloom on O-rings, rubber gaskets, and door seals. Most bloom is harmless, but if you have any questions or need a rubber solution for your sealing or damping needs, Contact Us!

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!