Optimización del diseño de dispositivos médicos portátiles para la optimización del rendimiento y el costo total - Parte 2
Nos sentamos con uno de nuestros ingenieros de aplicaciones de campo para discutir cómo optimizar y optimizar el diseño de dispositivos portátiles médicos. Boyd es un experto en la racionalización del diseño innovador, la fabricación y el montaje de dispositivos portátiles médicos para ayudar a los diseñadores de productos y las empresas de dispositivos médicos a diseñar para la excelencia (DFx). Ayudamos a los diseñadores a considerar la comodidad y seguridad del paciente, la eficiencia de fabricación, el ciclo de vida del producto y el costo total mientras navegan por procesos regulatorios complejos, proporcionando agilidad global, asegurando la continuidad del negocio y acelerando el tiempo de comercialización.
Estas son las preguntas comunes que recibimos a medida que trabajamos en proyectos de diseño de dispositivos médicos portátiles con clientes líderes en diseño y fabricación de dispositivos médicos:
¿Cómo se incorpora la electrónica y la funcionalidad en dispositivos médicos portátiles extremadamente delgados?
Los diseñadores de dispositivos portátiles médicos tienen la tarea de empaquetar una gran cantidad de dispositivos electrónicos sensibles y de importancia crítica en dispositivos portátiles muy delgados y aerodinámicos. Se utilizan todos los diferentes tipos de tecnología de sensores porque a medida que los sensores se hacen más pequeños y menos costosos, se integran en más dispositivos y permiten nuevas tecnologías médicas.
Tipos de sensores utilizados en dispositivos portátiles
Los dispositivos de monitoreo de electrocardiograma (ECG), por ejemplo, detectan estimulaciones eléctricas basadas en la ubicación de los electrodos conductores que se usan en el pecho. Estos parches se usan para detectar cosas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y las arritmias. Los diseñadores de productos también están aprendiendo a adaptar sensores acústicos para recopilar métricas cardíacas en diferentes lugares como la muñeca.
Los dispositivos portátiles médicos también detectan la temperatura de la piel o del cuerpo con termistores o termopares. Los sensores ópticos en un dispositivo portátil pueden medir la saturación de oxígeno. Los acelerómetros y giroscopios pueden medir la actividad, el movimiento y el posicionamiento del usuario y pueden medir cosas como la postura y la detección de caídas.
Compartir datos de dispositivos portátiles médicos
Cada sensor recopila datos que se conectan a una placa de circuito integrada intercalada dentro del parche portátil, o a través de conectores de presión eléctrica a un módulo electrónico externo y reutilizable fijado al dispositivo portátil. La mayoría de estos dispositivos portátiles utilizan un transmisor Wi-Fi o Bluetooth para transmitir datos a una fuente segura de almacenamiento en la nube a la que los pacientes y médicos acceden de forma remota. Los sensores y la electrónica también deben ser alimentados por una pequeña batería que debe tenerse en cuenta en el proceso de montaje.
Ensamblaje de componentes de dispositivos portátiles médicos juntos
Los dispositivos portátiles médicos cuentan con una gran cantidad de componentes muy pequeños y precisos. Debido a sus diseños delgados, no hay mucho espacio para acomodar todos estos componentes y ciertamente no hay espacio para la desalineación. Lo que significa que el diseño para la precisión de fabricación y ensamblaje es excepcionalmente importante. Boyd tiene una gran cantidad de procesos complejos de conversión rotativa que aprovechamos para cortar y ensamblar con un estricto control de tolerancia y precisión de registro en procesos altamente automatizados. Sin embargo, muchos diseños de wearables médicos no se pueden convertir completamente "en prensa" en un proceso continuo que utiliza la eficiencia de los métodos tradicionales de conversión de carrete a carrete. Debido a la complejidad de los componentes utilizados, como la inserción de un conjunto eléctrico o la fijación de conectores a presión o la adición de una carcasa de plástico moldeado, a menudo se requieren pasos de montaje separados. Esto presenta desafíos de ensamblaje especiales que requieren un flujo de proceso creativo y un diseño innovador de accesorios de ensamblaje para lograr un rendimiento eficiente y costos de mano de obra reducidos.
Equilibrar el volumen y el costo de ensamblaje para dispositivos médicos portátiles
Los nuevos diseñadores de wearables médicos se enfrentan a desafíos especiales como empresas de nueva creación que intentan introducir una nueva tecnología en el mercado, enfrentando largos ciclos de desarrollo de productos debido a los requisitos reglamentarios / de cumplimiento, y un lento aumento debido al largo tiempo de adopción. Esto significa que la economía para un proceso de ensamblaje totalmente automatizado generalmente no es factible dada la alta inversión en NRE. A menudo se trata de un proceso de ensamblaje manual o semiautomatizado eficiente para ayudar a minimizar estos gastos no recurrentes para darle a su dispositivo portátil la mejor oportunidad de tener éxito en el mercado. This is where Boyd excels in determining how best to assemble a complicated design in an efficient manner, leveraging the best of our diverse processes to assure trusted quality control. Combinando lo mejor de la conversión de alta precisión con técnicas de ensamblaje innovadoras bajo un sistema de calidad altamente documentado y controlado por procesos.