Hogar » Blog » Resolviendo los desafíos de EMI con troqueles

Resolviendo los desafíos de EMI con troqueles

As technology becomes more interconnected, addressing how electromagnetic interference (EMI) affects the performance of electronic devices is becoming an important design decision. Si no se controla, el exceso de EMI tiene el potencial de interrumpir la electrónica, causando todo, desde retrasos hasta evitar completamente que un dispositivo funcione.

While we’ve spoken before about different EMI shielding techniques today we’ll be focusing specifically on one of the most common ways we tackle interference challenges at Boyd: with die-cut components.

¿Por qué es importante el blindaje EMI?

El blindaje EMI es el proceso de evitar que las señales electromagnéticas no deseadas afecten a la electrónica sensible. Esto generalmente se hace mediante la adición de un material conductor para ayudar a absorber, bloquear o disipar el exceso de interferencia.

La interferencia electromagnética ha sido una preocupación de diseño de larga data para industrias donde se deben conectar múltiples dispositivos electrónicos en las proximidades. More recently, EMI shielding has become a bigger concern than ever as technologies such as 5G networks continue to rise in popularity. La nueva infraestructura requerida para las redes de mayor frecuencia implica más antenas y señales electrónicas aún más fuertes. Combine esto con el hecho de que tantos dispositivos electrónicos, electrodomésticos e incluso dispositivos portátiles ahora están conectados a Internet a través de Bluetooth, WIFI y 5G, garantizar que su dispositivo esté protegido contra interferencias electromagnéticas nunca ha sido más importante.

Afortunadamente, los troquelados proporcionan una solución eficiente para los problemas de blindaje. Los materiales de blindaje como cintas conductoras, espumas, telas y láminas se pueden troquelar a tamaños y formas exactas para una fácil implementación en productos electrónicos en cualquier etapa del proceso de diseño.

¿Cómo pueden los troquelados ayudar con el blindaje EMI?

Die-cut materials are frequently used to solve shielding challenges as they are cost-effective, easily customizable for a wide array of applications, and very efficient at blocking EMI signals. Mediante el uso de un troquelado rotativo, un troquelado de cama plana, un cortador de plotter digital o un cortador láser, se puede cortar con precisión una amplia variedad de materiales diferentes en un número casi ilimitado de formas y tamaños. Esta precisión nos permite cortar materiales a medida con tolerancias ajustadas, incluso para componentes con geometrías de piezas complejas. Una vez que un programa se configura con éxito para cortar una pieza, crea una solución fácilmente replicable para la producción de alto volumen.

Otro beneficio de las soluciones de blindaje troquelado es que son más fáciles de aplicar en etapas posteriores de la producción que otros métodos de blindaje, como la tinta conductora serigrafiada o la deposición de metal al vacío. Si bien las piezas troqueladas también pueden ser una excelente opción al principio del proceso de diseño, los problemas de EMI no siempre son obvios de inmediato y pueden aparecer más adelante en la producción. Junto con nuestra capacidad para laminar el blindaje EMI, podemos proporcionar una solución con un proceso de instalación de adhesivo sensible a la presión rápido. Los troquelados proporcionan una solución accesible y fácil de aplicar para problemas de blindaje de aparición tardía.

Los materiales troquelados también son altamente personalizables. Como convertidor preferido para múltiples proveedores de materiales, los ingenieros de Boyd tienen acceso a una amplia gama de diferentes materiales de blindaje y pueden diseñar soluciones personalizadas para las necesidades del proyecto. Los materiales EMI se pueden combinar con aislantes magnéticos y térmicos antes de ser laminados y cortados juntos para una solución de blindaje a medida. Boyd también tiene un grupo de prototipado rápido que puede proporcionar rápidamente piezas para calificación y prueba, con prototipos a menudo disponibles en solo unos días.

Tenemos años de experiencia en el uso de métodos de fabricación troquelados para proporcionar soluciones de blindaje personalizadas. To learn more about how Boyd can help solve your EMI challenges, schedule a consultation with our experts.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!