Hogar » Blog » Selección de material de moldeo por inyección de plástico

Selección de material de moldeo por inyección de plástico

Cuando se trata de diseñar un nuevo componente de plástico, es importante entender que ningún material es una solución única para todos. Características como el costo, la resistencia a la temperatura, la capacidad de fabricación, la resistencia al impacto y la integridad estructural pueden variar ampliamente entre las resinas utilizadas para el moldeo por inyección. Teniendo en cuenta todos los diferentes polímeros y mezclas disponibles, ¿cómo decide cuál es el adecuado para su próximo proyecto? A continuación, destacaremos las características clave de los termoplásticos más utilizados aquí en Boyd.

¿Cuáles son los tipos más comunes de plástico para el moldeo por inyección?

Plásticos básicos:

Los plásticos básicos son plásticos baratos que generalmente se usan para aplicaciones de alto volumen. Los dos plásticos básicos más populares en Boyd son el polietileno (PE) y el polipropileno (PP). Ambas son resinas versátiles que son flotantes, hidrófobas y químicamente resistentes, lo que las hace ideales para una variedad de productos plásticos. Si bien el PE y el PP tienen una resistencia al impacto decente, no son tan duraderos como otros materiales plásticos y son susceptibles al daño por la exposición a la luz ultravioleta. Las dos resinas son favorecidas para artículos rentables y livianos, como botellas de agua reutilizables, juguetes y envases de plástico desechables.

Acrilonitrilo Butadieno Estireno:

El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es uno de los materiales más utilizados en Boyd. Una resina naturalmente de alto brillo, el ABS tiene altos niveles de resistencia al impacto y resistencia, lo que la convierte en una excelente opción para biseles y carcasas. ABS is also available with several additives (such as glass, colorants, or Teflon) to enhance its inherent mechanical properties. También tiende a ser relativamente barato, lo que hace que el ABS sea ideal para aplicaciones de alto volumen que pueden requerir más durabilidad que un plástico básico.

Policarbonato:

El policarbonato (PC) es ideal para multitud de proyectos debido a su versatilidad. El policarbonato tiene un buen aislamiento eléctrico, resistencia al impacto, resistencia al calor y retardo al fuego. El policarbonato también es naturalmente transparente, lo que significa que es una buena opción cuando la claridad es importante y se puede combinar fácilmente con diferentes colores con la adición de colorantes. Si bien no es tan barato como los plásticos básicos como PE y PP, el policarbonato tiende a tener un precio razonable. Diferentes grados de policarbonato están disponibles con diferentes niveles de aditivos para mayor resistencia, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de proyectos.

Polímeros de ingeniería:

Los polímeros de ingeniería son una familia de resinas de alta ingeniería que tienen propiedades mecánicas excepcionales. Si bien las características exactas difieren, generalmente tienen una alta resistencia al impacto, rigidez, resistividad química, retardancia de llama y resistencia al calor. A menudo utilizados en industrias altamente reguladas, como los campos aeroespacial y médico, los polímeros de ingeniería más comunes utilizados en Boyd son Ultem (polieterimida - PEI) y Radel (polifenilsulfona - PPSU). Polieteretercetona (PEEK) y otros materiales especificados. Si bien cada uno de estos ofrece una serie de beneficios diferentes para el moldeo por inyección de plástico, dado lo altamente especializados que son, pueden ser costosos y difíciles de obtener. Boyd tiene décadas de experiencia en ciencia de materiales en no crear componentes plásticos personalizados para una amplia gama de proyectos e incorporarlos en ensamblajes completos para una solución holística. To learn more about our injection molding capabilities and to discuss your custom plastic challenges, schedule a consultation with our experts.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!