Baterías EV y almacenamiento de energía

¿Qué es el almacenamiento de energía y las baterías y por qué es importante?

El almacenamiento de energía y las baterías son componentes críticos en la red eléctrica. Los sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) permiten a los productores recolectar energía de fuentes de generación de energía inconsistentes como la solar y la eólica y alimentar la red a un ritmo más consistente o con altas demandas. El almacenamiento de energía también permite a los usuarios recolectar energía, generalmente con baja demanda por costos más bajos, y usar la energía cuando la necesitan. Esto podría ser en redes de distribución de energía, equilibrando la red cuando sea necesario, grandes sitios de consumo de energía como tiendas minoristas, una fuente de energía de emergencia para empresas y hogares, o consumo de energía móvil como baterías de vehículos eléctricos (EV).

El aumento del consumo de energía en vehículos eléctricos, electrodomésticos electrificados, Internet de las cosas y la recopilación y el procesamiento masivos de datos, hace que proporcionar una fuente de energía consistente y confiable para estos sistemas sea primordial.

¿Por qué Boyd soluciones de baterías?

Materiales avanzados disponibles

Our lightweight, high performance sealing solutions help you design larger batteries with greater power density.

Apariencia y sensación a medida

Reforzamos las baterías para soportar las duras condiciones ambientales y de la carretera para el almacenamiento de energía y las baterías EV con una vida útil y un alcance prolongados.

Streamlined, multi-functional solutions that seal, insulate, and protect integrate system design to help reduce weight, create additional design space, and maximize energy creation, efficiency, and storage capacity.

Flexibilidad de diseño

Nuestros ciclos de diseño rápidos y la creación rápida de prototipos le ayudan a iterar rápidamente los diseños, creando una ventaja competitiva en la velocidad de comercialización y permitiéndole introducir nuevos productos más rápido para un acceso más temprano al mercado.

Mejorar la funcionalidad y el rendimiento

Diseñamos soluciones para simplificar el montaje del cliente, el rendimiento del diseño para la fabricación (DFM) y la optimización de materiales.

Global-FDA

Le brindamos una mayor flexibilidad de diseño con capacidades de fabricación que combinan materiales de una variedad de proveedores, creando configuraciones de materiales multicapa optimizadas.

Baterías EV y recursos de almacenamiento de energía

La diferencia de Boyd para las baterías

La diferencia de Boyd para un paquete de baterías EV

Conocemos la seguridad y la fiabilidad. También somos expertos en maximizar la densidad de potencia, la utilización de energía, la recuperación y la eficiencia en las aplicaciones. Hemos demostrado que la confiabilidad y la seguridad están a la vanguardia de nuestro soporte de diseño y fabricación para los mercados de transporte, aeroespacial y defensa durante más de 60 años, impulsando la innovación para hacer que nuestras tecnologías sean más ligeras y compactas. Y estamos combinando esta herencia con procesos de fabricación, materiales y tecnologías innovadores de nuestra experiencia en industrias avanzadas para mejorar el diseño y la tecnología de componentes del paquete de baterías EV de manera segura y eficiente.

Herencia de la batería de Boyd

  • Más de 1 millones de sellos de batería EV instalados en los principales vehículos eléctricos de la actualidad.
  • 2 millones + instalaciones de componentes de baterías eMobility.
  • Más de 60 años de rendimiento probado en el campo y más de 1 mil millones de unidades enviadas en aplicaciones de transporte, aeroespaciales y de defensa para una confiabilidad confiable en mercados donde la seguridad es una preocupación clave.
Baterías resistentes para resistir la exposición ambiental y el uso del consumidor

Baterías resistentes para resistir la exposición ambiental y el uso del consumidor

Las aplicaciones de almacenamiento de energía y las baterías de vehículos eléctricos funcionan en algunos de los entornos más exigentes y extremos del mundo. Para prolongar el rendimiento seguro y confiable de la batería con la máxima eficiencia, los diseños deben ser estratégicamente resistentes para proteger contra el calor extremo, el frío, la exposición a los rayos UV, el viento, la arena, la lluvia, la vibración de la carretera y el impacto repentino. Tener un sello adecuado para paquetes y módulos protege la batería y sus celdas contra la intrusión o exposición de líquidos, gases, partículas y contaminantes para evitar fallas catastróficas y prolongar la vida útil de la batería.

Protección de la batería de impacto repentino y almohadillas de compresión

Las baterías deben protegerse contra el impacto repentino, la vibración y las fuerzas de hinchazón que pueden provenir del movimiento mecánico, el ciclo de temperatura, el sonido, el viento u otros factores ambientales. Las baterías de los vehículos eléctricos experimentan entornos extremos adicionales debido a las duras condiciones de la carretera y el impacto de la colisión de accidentes y casi accidentes. Las almohadillas de compresión de Boyd se colocan entre las celdas de la batería para compensar las fuerzas de hinchazón, controlar la expansión y contracción de la celda de la pila de tolerancia de la celda y actuar como una barrera de protección contra impactos del movimiento mecánico resultante de colisiones y vibraciones. Los robustos sellos de batería que absorben impactos lo ayudan a minimizar el impacto perjudicial para las baterías y reducen la demanda de mantenimiento y los costos de garantía del consumidor, al tiempo que mejoran la seguridad de la batería.
Almohadillas de compresión y protección de batería de impacto súbito
Aislamiento y protección contra incendios de la batería

Aislamiento y protección contra incendios de la batería

El diseño moderno de la batería está optimizado para evitar que se produzca un incendio. Pero en el raro caso de una falla catastrófica de la batería con fuego, el diseño de seguridad proactivo integra un alto rendimiento y un aislamiento de incendio confiable. El aislamiento contra incendios se puede lograr de muchas maneras diferentes y en diferentes niveles del sistema de batería para el rendimiento de aislamiento de incendios primario y secundario. Las celdas y módulos de la batería se pueden envolver con películas de alto rendimiento que aíslan eléctricamente. Estas capas de aislamiento ligeras y resistentes envuelven las celdas de la batería para evitar el voltaje de separación entre los componentes críticos internos que puede provocar cortocircuitos o incendios en el dispositivo. El uso de las películas de aislamiento FR V0 con clasificación de llama más alta ayuda a evitar que se produzca un incendio, o aislarlo a nivel de celda de batería primaria en el improbable caso de que una celda se queme.

SOLIMIDE® Aislamiento y protección de la batería

SOLIMIDE® es una espuma resistente al fuego, ultraligera y no tóxica que puede mantener el máximo rendimiento tanto en temperaturas altas como bajas. Es excepcionalmente resistente a las llamas y se utiliza como barrera contra llamas en muchas aplicaciones críticas. SOLIMIDE® no se enciende ni se quema bajo una exposición directa continua a largo plazo a la llama, emite cero toxinas y muy poco humo. Ofrece características tradicionales de rendimiento de espuma como compresibilidad y amortiguación de vibraciones. También es antiadmisible con una alta estabilidad hidrolítica, lo que significa que no retendrá el agua ni el peso del agua y puede soportar una larga exposición a líquidos. Cuando se aplica en un paquete de baterías, actúa como protección secundaria contra incendios a nivel del paquete de baterías, aislando la llama y el fuego mientras absorbe tanto la vibración mecánica como la acústica para baterías más seguras, silenciosas y confiables.

SOLIMIDE-Batería-Protección
batería

Prevención de la fuga térmica de la batería de iones de litio

Una buena gestión de la temperatura de las celdas de la batería de iones de litio con características de seguridad de respaldo adicionales ayuda a prevenir eventos de fuga térmica de la batería o responde de manera segura y rápida si ocurren. La prevención de fugas térmicas comienza con un diseño optimizado, pero también requiere componentes que protejan contra la propagación de fugas térmicas. Las soluciones multifuncionales y complejas de componentes de baterías diseñadas para aplicaciones de celda a celda absorben el impacto, la vibración y el movimiento, disipan el calor de la celda y actúan como una barrera de llama o calor y un aislador si ocurriera un evento catastrófico. Permita que sus diseños prevengan de forma proactiva y segura los eventos de fuga térmica mediante la gestión de la vibración, el movimiento y la fricción, y aísle rápidamente el calor extremo o el fuego en el improbable caso de que las características de diseño de seguridad de la batería no impidan la propagación de celda a celda. Highly integrated thermal runaway prevention assemblies feature heat spreaders with compression pads and flame-rated electrical insulation to isolate li-ion battery cells. Prevenga, proteja y aísle la fuga térmica del almacenamiento de la batería y la fuga térmica de la batería EV.

Las tres principales causas de la fuga térmica y cómo prevenirlas

Ver la transcripción

Maximiza el rendimiento BESS con Boyd's Sealing Technologies

(Ver transcripción)

Baterías robustas para resistir la exposición ambiental

(Ver transcripción)

How to Protect EV Batteries Against Collision and Thermal Runaway

(Ver transcripción)

Red global y soporte local

Red global y soporte local

Boyd maintains ISO 9001 and IATF 16949 certified manufacturing operations across three continents to assure our energy storage and eMobility components exceed the rigorous demands for quality management systems with adept regional support. El enfoque en el cliente y la cultura de gestión de relaciones de Boyd están alineados con los procesos del sistema SGC más exigentes. Al optimizar los procesos, la organización y la eficiencia, reducimos los costos, aumentamos las tasas de rendimiento con procesos de gestión y montaje eficaces, al tiempo que proporcionamos a nuestros clientes productos de la más alta calidad.

Resolver las regulaciones de sostenibilidad del futuro

Las operaciones de fabricación certificadas ISO 14001 de Boyd disponibles a nivel mundial en la región y las asociaciones de larga data con los innovadores de eMobility, vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos, autonomía y almacenamiento de energía influyen en la forma en que superamos los rigurosos requisitos de seguridad y ambientales regionales, anticipamos las necesidades cambiantes de los consumidores y resolvemos las regulaciones de sostenibilidad del futuro.

Resolver-Sostenibilidad-Regulaciones-del-Futuro

Trusted Innovation in eMobility | EV Battery Thermal Runaway Solutions

(Ver transcripción)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection |EV HMI Technology

(Ver transcripción)

Beneficios de las baterías EV y el almacenamiento de energía:

Recolecte energía para la carga rápida de la batería para vehículos eléctricos.

Compre energía en momentos de menor demanda para obtener mejores precios.

Almacene energía para el consumo de emergencia, especialmente para ubicaciones y sistemas críticos como hospitales y centros de datos.

Mejora la fiabilidad de la producción de energía de fuentes sostenibles como parques eólicos o solares.

Equilibre la producción y la demanda de la red, especialmente durante las horas pico de operación.

Baterías EV y desafíos de almacenamiento de energía:

El equipo de soporte y los materiales de protección reducen el volumen disponible para las celdas de la batería y reducen la densidad de energía.

Los sistemas de almacenamiento de energía renovable en el sitio se encuentran en los parques solares o eólicos, que pueden estar en ubicaciones remotas. Esto puede limitar el mantenimiento del sistema y requiere sistemas altamente confiables para el uso continuo.

Las baterías EV deben cumplir con los exigentes estándares de seguridad para la seguridad de los pasajeros, que incluyen protección contra colisiones y materiales resistentes al fuego para aumentar el tiempo de salida en emergencias.

Every gram counts in extending EV battery range, so protection systems must use lightweight, yet reliable solutions.

Aproveche los más de 15 años de experiencia en baterías de Boyd para mejorar su producto.

Términos clave de batería y energía para conocer

Diagrama de la batería del vehículo eléctrico
TérminoDefinición
Sellos y JuntasSelle los paquetes de baterías, los módulos de batería y las cubiertas de la batería contra el impacto de la temperatura, el aire, el polvo y la entrada de agua. Optimice el rendimiento, el agua y el sello mientras considera el conjunto de compresión y la deflexión de fuerza, NVH y otros factores mecánicos.
Películas de ventilación y sellosControle el ensamblaje interno de la batería o la presión del paquete, la humedad y otros factores ambientales.
Blindaje EMIReduzca la susceptibilidad al mal funcionamiento electrónico en paquetes de baterías y módulos mediante el bloqueo de ondas electromagnéticas externas no deseadas.
Protección contra fugas térmicas multicapaEspumas y películas resistentes al fuego a altas temperaturas para proteger, bloquear y suprimir la llama entre las celdas y los módulos de la batería.
Almohadillas de compresión y toleranciaGestione la expansión y contracción de la pila de tolerancia de la celda de la batería y el ciclo de temperatura.
Aislamiento eléctrico y envoltura celularLas capas de aislamiento envuelven las celdas y módulos de la batería para evitar el voltaje de chispa entre los componentes críticos internos que pueden provocar cortocircuitos o incendios en el dispositivo.
Adhesivos dieléctricos para barras colectorasProteja los circuitos impresos flexibles en los conjuntos de baterías para prolongar la vida útil de los dispositivos.
Materiales de interfaz térmica (TIM)Facilite la transferencia de calor entre la placa de refrigeración y el módulo de la batería, alejando el calor de los componentes sensibles. TIM ayuda a minimizar la resistencia del flujo de calor dentro, a través y fuera de una interfaz.
Enlace de célula a célulaLos adhesivos sensibles a la presión unen la bolsa y las celdas prismáticas para mejorar la integridad estructural en los conjuntos de paquetes de baterías.

Battery FAQs

Are there eco-friendly battery cooling solutions?

Yes, eco-friendly battery cooling solutions focus on using sustainable materials, energy-efficient methods, and environmentally friendly refrigerants. These solutions reduce energy consumption, minimize carbon footprints, and lower the environmental impact of cooling systems while maintaining high performance.

What role does cooling play in battery safety?

Cooling plays a crucial role in battery safety by preventing overheating, which can trigger thermal runaway, fires, or chemical reactions. By maintaining a stable temperature, cooling systems reduce the risk of dangerous temperature spikes and ensure safe operation under various conditions.

What is the role of phase change materials (PCMs) in battery cooling?

Phase change materials (PCMs) absorb and store excess heat during high-temperature periods, maintaining a stable temperature by changing phase, typically from solid to liquid.
Cierre de la batería

Cierre

1 million + EV battery seals installed in today’s leading electric vehicles. 2 million + eMobility battery component installations. Más de 60 años de rendimiento probado en el campo y más de 1 mil millones de unidades enviadas en aplicaciones de transporte, aeroespaciales y de defensa para una confiabilidad confiable en mercados donde la seguridad es una preocupación clave.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!