Aplicación de dispositivos termoeléctricos de nuevas maneras
TEGway ThermoReal es un controlador integrado de dispositivo termoeléctrico. TEGway ha desarrollado una forma de generar una matriz flexible de dispositivos termoeléctricos en miniatura (TEDs). Esta matriz flexible de DET se alimenta en filas. Esto permite que la matriz controle individualmente cada fila como caliente, fría o en cualquier lugar entre el rango de 4 ° a 40 ° C del que es capaz. Un aspecto interesante es cuando alternas estas filas calientes y frías. Al hacerlo, la matriz TED también puede simular el "dolor", o esa sensación de ardor que tienes cuando has estado afuera en el frío y pones las manos en el fuego.


Como la mayoría de los dispositivos termoeléctricos están hechos de cerámica y metales, generalmente son más grandes y rígidos. Esto puede ser una gran limitación para encontrar nuevas aplicaciones para dispositivos Peltier. Al crear esta serie de dispositivos más pequeños, los termoeléctricos pueden encontrar su camino en lugares más estrechos e interesantes.
Hacer que la realidad virtual y aumentada sea más tangible
Suena bien, pero ¿qué tiene de interesante un controlador integrado de dispositivo termoeléctrico? A medida que nuestro consumo de medios se vuelve más inmersivo, la industria del entretenimiento buscará nuevas tecnologías como esta para simular aún más la realidad. Las últimas pantallas de televisión, pantallas de cine y auriculares de realidad virtual envuelven nuestro sentido de la vista, el sonido envolvente o los excelentes auriculares tienen nuestro sentido del sonido cubierto, pero ¿qué pasa con el tacto? TEGway vio este potencial de sumergir un sentido completamente nuevo con nuestra experiencia digital. Es por eso que los ves aplicando esta tecnología a los videojuegos, ya que existe un gran potencial para agregar otro nivel de retroalimentación a los consumidores.

Imagina explorar una región ártica en un videojuego o película donde imaginas que sería extremadamente frío. Actualmente, eso es todo lo que podemos hacer: imaginar el frío. Pero con un controlador integrado de dispositivo termoeléctrico, realmente puedes sentirlo. Sería el mismo escenario si nuestros medios nos llevaran a un desierto o nos pusieran de pie en un volcán. Nuestro controlador se calentaría para simular el calor que esperaríamos experimentar. Con la capacidad de alternar frío y calor en un espacio pequeño en un controlador, los consumidores de medios podrían incluso sentir el dolor del protagonista de la historia en la que están inmersos.
Térmicas que acompañan a un dispositivo termoeléctrico Controlador integrado
Echemos un vistazo a la situación térmica que tiene un controlador integrado de dispositivo termoeléctrico. En la mayoría de las aplicaciones de gestión térmica, vemos la necesidad de mantener un diferencial de temperatura específico para los enfriadores termoeléctricos. Esta es una aplicación única en la que ese diferencial de temperatura es dinámico y puede variar ampliamente en toda la matriz TED.
El propio controlador integrado del dispositivo termoeléctrico
La parte posterior de cada uno de estos dispositivos probablemente debe mantenerse a una temperatura constante, de modo que el voltaje para cada salida de temperatura sea predecible. Esto podría hacerse mediante el uso de un difusor de calor, como un difusor de cobre. Los dispositivos termoeléctricos también deben estar aislados del interior del controlador, en caso de que haya componentes electrónicos a bordo que puedan sufrir problemas de confiabilidad si se exponen a fluctuaciones de temperatura inducidas por estos dispositivos.
Fuente de alimentación del controlador
Secundaria a los propios DET es la fuente de alimentación para estos dispositivos. Los dispositivos termoeléctricos son ineficientes, por lo que se necesita mucha energía para hacer un pequeño diferencial de temperatura. Multiplique esta ineficiencia en toda la matriz y estos controladores integrados de dispositivos termoeléctricos se convierten en enormes consumidores de energía. Necesitará una fuente de alimentación grande o una batería pesada, los cuales pueden necesitar su propia solución térmica para mantenerlos seguros y confiables.
Empujando los límites del juego inmersivo
A pesar de los desafíos que vienen con los controladores que pueden generar una experiencia térmica, es emocionante ver que la industria del juego empuja las tecnologías existentes a nuevas aplicaciones. Ciertamente estamos ansiosos por ver el primer controlador integrado de dispositivo termoeléctrico disponible comercialmente.