Hogar » Blog » Hojas de datos del dispositivo: disipación de potencia y cómo calcular la temperatura máxima de la caja

Hojas de datos del dispositivo: disipación de potencia y cómo calcular la temperatura máxima de la caja

Recopilación de datos críticos para diseñar la gestión térmica

Encontrar cuánto calor disipa su dispositivo electrónico y cómo calcular la temperatura máxima de la carcasa a veces puede ser una molestia. El dispositivo que está utilizando en su aplicación normalmente viene con una extensa hoja de datos que acompaña su compra o está disponible a través del fabricante. La mayoría de los fabricantes de dispositivos electrónicos son buenos para hacer que esta información esté disponible. Otras veces, es posible que deba perseguir parte de esta información. Usualmente puede encontrarla a través del fabricante o del proveedor a quien le haya comprado sus dispositivos.

Heat-Sink-Temperature-Illustration

Términos que está buscando en su hoja de datos

En general, estas hojas de datos indican: disipación de potencia (W), la temperatura máxima de unión (comúnmente °C) y una resistencia térmica de unión a caso (generalmente °C / W) en la sección "Térmica". Esperemos que el fabricante del dispositivo haya tenido la amabilidad de indicar dónde está este bloque de información en la tabla de contenido o lo haya hecho estallar, ya que a esta información le gusta esconderse.

La parte matemática real: calcular la temperatura máxima de la caja

Para calcular la temperatura máxima de la carcasa, primero multiplique la cantidad de calor que disipa el dispositivo por la resistencia térmica de unión a caja para obtener el aumento de temperatura de la unión a la caja. Luego, reste este aumento de temperatura de la temperatura máxima de unión para obtener la temperatura máxima de la carcasa.

Temperatura máxima de unión - (Ɵ unión a carcasa*Potencia disipada) = Temperatura máxima de carcasa

En algunos casos, averiguar lo que dice su hoja de datos puede ser una prueba difícil. Los enfriadores termoeléctricos (TEC) o los dispositivos termoeléctricos (TED) pueden ser doblemente confusos ya que hay un "lado caliente" y un "lado frío", y el control de ambos lados es crítico para funcionar.

Múltiples dispositivos o cargas de calor del sistema

Si tiene varios dispositivos o un sistema existente que desea enfriar juntos, es posible que desee probar su carga térmica en lugar de calcular, especialmente para situaciones de actualización.

Si todo lo demás falla

Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Boyd ingenieros de diseño. Han tenido una amplia experiencia en la lectura de este tipo de hojas de datos y le ayudan a diseñar la solución adecuada para usted.

Artículos relacionados

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!