Hogar » Blog » Cómo calcular la temperatura máxima de la carcasa de un dispositivo

Cómo calcular la temperatura máxima de la carcasa de un dispositivo

Recopilación de datos críticos del dispositivo

Descubrir cuánto calor disipa su dispositivo electrónico y cómo calcular la temperatura máxima de la carcasa puede ser difícil si no está seguro de lo que busca. Pero determinar la cantidad de calor que disipa un dispositivo es uno de los primeros pasos fundamentales para desarrollar la solución de control térmico adecuada.

El dispositivo que está utilizando en su aplicación normalmente viene con una extensa hoja de datos que acompaña su compra o está disponible a través del fabricante. La mayoría de los fabricantes de dispositivos electrónicos ponen esta información a libre disposición de clientes y posibles clientes. Sin embargo, en ocasiones quizás necesite buscar información. Usualmente puede encontrarla a través del fabricante o del proveedor a quien le haya comprado sus dispositivos.

Términos clave de la hoja de datos

La mayoría de los valores clave que está buscando para determinar la carga térmica máxima y la disipación de energía de su dispositivo se encuentran en la sección "Térmico". Por lo general, las hojas de datos de los dispositivos indican:

Disipación de energía (W)

Temperatura máxima de unión (Tj-max, comúnmente en °C)

Resistencia térmica de unión a carcasa (Ɵjc, por lo general, °C/W)

Carga térmica

Debido a que estas hojas de datos suelen escribirse pensando en el ingeniero eléctrico como usuario principal, es posible que cierta información térmica crítica no sea fácil de encontrar. En algunos casos, descifrar lo que dice la hoja de datos puede resultar difícil ya que es posible que cada fabricante represente la misma información en diferentes formatos o ubicaciones. Si aún no logra encontrar estos valores tras haber explorado el índice de contenido o todas las secciones, comuníquese con el fabricante del dispositivo ya que estos son valores importantes que debe conocer antes de comenzar a diseñar.

Cómo calcular la temperatura máxima de la carcasa

Para calcular la temperatura máxima de la carcasa, en primer lugar multiplique la cantidad de calor que disipa el dispositivo por la resistencia térmica de la unión a la carcasa para obtener así el aumento de temperatura de la unión a la carcasa. Luego, reste este aumento de temperatura de la temperatura máxima de unión para obtener la temperatura máxima de la carcasa.

Temperatura máxima de unión - (Ɵ unión a carcasa*Potencia disipada) = Temperatura máxima de carcasa

Es posible que este cálculo no sea siempre tan sencillo, tal es el caso de los enfriadores termoeléctricos (TEC) o los dispositivos termoeléctricos (TED). Debido a que tienen un "lado caliente" y un "lado frío", es posible que se requieran un par de cálculos para determinar cómo su dispositivo controla el calor de ambos lados.

Próximos pasos en el diseño de control térmico

Si necesita asistencia, no dude en comunicarse con nuestro Equipo de Ingeniería. Ellos tienen una gran experiencia en la lectura de estos tipos de hojas de datos y pueden ayudarle a diseñar la solución adecuada para usted.

Artículos relacionados

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!