Hogar » Blog » Componentes líquidos y sistemas del tamaño adecuado

Componentes líquidos y sistemas del tamaño adecuado

The Benefits of Components & Systems

A menudo, los diseñadores fabrican componentes más grandes para poder tener un margen de seguridad. Sin embargo, este coeficiente de seguridad puede sumar bastantes costos de operación en su sistema. Lo que tal vez resulte menos obvio es que este coeficiente de seguridad también puede incrementar significativamente los costos de diseño, fabricación y/o envío de su componente o sistema, al igual que el costo indirecto que se agrega por tener una propiedad valiosa.

Evitar el salto tecnológico

Cuando se diseña una placa fría, intercambiador de calor o sistema de refrigeración, puede resultarle costoso un coeficiente de seguridad mayor si altera las especificaciones. Por ejemplo, los cálculos que incluyen un coeficiente mayor de seguridad pueden indicar que necesita un intercambiador de calor placa-aleta, cuando en realidad lo que cumpliría con sus requisitos sería un intercambiador de calor con tubo plano menos costoso. Además, si exagera sus requisitos de rendimiento, puede incurrir en más costos de diseño, ya que un mayor rendimiento puede requerir más tiempo de diseño de ingeniería.

Recirculating-Chiller-Internal-View

Por ejemplo, una placa fría de soldadura al vacío que necesita mayor rendimiento puede precisar un trayecto más complicado para el fluido que la placa fría que requiere menor rendimiento. En el caso de la refrigeración de dispositivos electrónicos, la carga térmica especificada para un componente a menudo es la carga térmica máxima que genera el componente frente a las cargas térmicas promedio o fallidas por causa de la actividad. Por lo tanto, los requisitos de rendimiento térmico pueden sobrevalorarse significativamente, especialmente cuando se contabilizan las cargas térmicas de muchos componentes para una solución global del sistema. Podría ser el caso de los servidores informáticos alojados dentro de un centro de datos, donde un sistema de refrigeración podría servir para varios servidores.

Conservar inmuebles valiosos

El sobredimensionamiento también puede aumentar innecesariamente la huella o la necesidad de espacio del componente o sistema. Los componentes más pequeños a veces dejan más espacio para otros que son más importantes, o incluso se puede instalar un sistema más pequeño en general. Si observamos la mayoría de la tecnología de la actualidad, es una ventaja competitiva usar equipos más pequeños. Al reducir la huella total de su componente o sistema, también reduce los costos de envío.

Reducir el peso y los costos de transporte

El sobredimensionamiento puede resultar en un componente o sistema más pesado, incrementando potencialmente los costos de transporte y el impacto ambiental. Si es un OEM que envía y recibe miles de productos al año, hasta la diferencia más pequeña en el envío se suma rápidamente y reduce las ganancias. Además, un producto más pesado puede ser menos deseable para los clientes finales debido a la portabilidad o la carga de peso del producto, como en el caso de grandes sistemas o equipos que se trasladan a hospitales o centros de datos. Otro ejemplo son los aviones comerciales y militares, donde las cargas más pequeñas y livianas son mejores por las limitaciones de peso y potencia y por los costos de combustible de la aeronave. (Ver Refrigeración líquida para aviones). Esto también se traslada al ahorro de energía: cuanto menos peso hay, menos combustible consume el avión.

Ahorro de energía

No podemos pasar por alto el beneficio del ahorro de energía que se logra con la medida justa de sus componentes o sistemas. Algunos componentes o sistemas más pequeños por lo general precisan menos energía para producir, para transportar y para funcionar. Una placa fría o un intercambiador de calor de menor tamaño, por ejemplo, también puede suministrar la refrigeración suficiente con una bomba o un ventilador más pequeño. Cuidar la energía es valioso desde un punto de vista ambiental y financiero.

En lugar de sobredimensionar su componente o sistema, use la medida justa. Diseñe su componente o sistema con el coeficiente de seguridad más bajo que sea posible. By using accurate thermal design data, experienced engineers, and reliable suppliers, you can minimize the margin of safety needed when designing custom components and systems.

View our Recirculating Chillers and find which has the right thermal capacity for your application.

Artículos relacionados

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!