La Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés) se prepara para un emocionante lanzamiento el 2024 de marzo. El USSF-62, un satélite avanzado, está listo para entrar en órbita, armado con la innovadora tecnología de duplicación k-Core® de Boyd. Esta misión consiste en el lanzamiento inaugural de un satélite militar de seguimiento del sistema meteorológico (WSF) a bordo de un cohete Falcon 9 desde la cordillera occidental a la órbita polar.
USSF-62: Pionero en el Cosmos
¿Qué hace especial a la USSF-62?
El USSF-62 ejemplifica la destreza de la ingeniería aeroespacial y mejorará la comunicación global, la predicción meteorológica y la investigación. Equipado con sensores avanzados que ofrecen información atmosférica en tiempo real, este lanzamiento ayudará a las operaciones militares y a la respuesta a desastres. Orbitando en una trayectoria polar, el USSF-62 proporciona cobertura mundial y captura patrones climáticos de polo a polo.

FSM-M: Un nexo de comunicación global
¿Qué es el FSM-M?
El Sistema Meteorológico de Seguimiento - Microondas (WSF-M) de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF) funciona como un sistema satelital ambiental operativo avanzado para el Departamento de Defensa (DoD). Los sistemas satelitales WSF-M reemplazan las capacidades de predicción meteorológica de longitud de onda de microondas de los satélites DMSP, lo que permite un mejor monitoreo de los patrones climáticos de la Tierra desde el espacio.
FSM-M: Mejorando el Monitoreo Meteorológico Militar
El satélite Weather System Follow-on - Microwave aprovecha la tecnología de microondas de última generación para recopilar datos atmosféricos y oceánicos críticos y permite pronósticos meteorológicos altamente precisos, especialmente para regiones marítimas expansivas. Esta capacidad refuerza las operaciones militares al proporcionar información esencial para la toma de decisiones informadas con respecto a los despliegues, las maniobras y la planificación estratégica.
El USSF-62 se eleva con el doblador k-Core®
El doblador k-Core® de Boyd revoluciona las estructuras de las naves espaciales al combinar una carcasa de fibra de carbono con un núcleo de grafito pirolítico recocido (APG). La carcasa de fibra de carbono ofrece resistencia ligera e integridad estructural, mientras que el núcleo APG conduce eficazmente el calor lejos de los componentes críticos de la nave espacial para una gestión térmica de alto rendimiento.

Boyd's k-Core® Doubler: Potenciando los sistemas satelitales WSF-M
La misión USSF-62 exige un satélite de alto rendimiento para monitorear los patrones climáticos de la Tierra. La tecnología de duplicación térmica k-Core® de Boyd utiliza una carcasa de fibra de carbono liviana que encierra un núcleo de grafito pirolítico recocido (APG) especialmente formulado. Ofrece una gestión térmica eficiente con una resistencia y rigidez excepcionales, al tiempo que logra una reducción significativa del peso. La integración del doblador k-Core® en el USSF-62 permite que el satélite WSF-M pierda kilos, lo que reduce los costos de lanzamiento y mejora la funcionalidad.Impulsando el éxito: la gestión térmica de Boyd con k-Core® Doubler
Las soluciones de gestión térmica de Boyd se sinergizan con nuestra tecnología de duplicación k-Core® para aumentar la eficiencia y la eficacia del USSF-62. El diseño ligero del duplicador k-Core® reduce la carga de calor general en el sistema de gestión térmica, lo que produce una solución más elegante y eficiente. Nuestra participación en el USSF-62 va más allá del simple suministro de componentes; Somos un socio en innovación. Nuestra experiencia en gestión térmica y la tecnología de vanguardia k-Core® doubler se están aprovechando para potenciar los sistemas satelitales WSF-M.Innove con Boyd
Basándose en décadas de experiencia y conocimientos invaluables, Boyd está a la vanguardia de la innovación en el diseño, la fabricación y la fabricación de soluciones de materiales térmicos y de ingeniería de vanguardia en diversas industrias.
Nuestras excepcionales capacidades de ingeniería, fabricación y pruebas, respaldadas por una gran cantidad de datos y tecnología de vanguardia, nos permiten desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a aplicaciones específicas. Ya sea que se trate del k-Core® Doubler para la misión USSF-62 o de los paneles de radiación de grafito encapsulados K-Core® para la misión DART, Boyd se dedica a impulsar la próxima generación de misiones espaciales y avances en sectores que exigen soluciones de gestión térmica de vanguardia.
Aprovechando nuestra amplia experiencia en ciencia de materiales, identificamos activamente los materiales y componentes necesarios para crear soluciones innovadoras que prioricen el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia energética. Para explorar el espectro completo de las soluciones térmicas y de ciencia de materiales de Boyd o para discutir los requisitos de su proyecto en detalle, visite nuestro sitio web o hable con nuestros expertos.