Hogar » Blog » Diseño de unidades de distribución de refrigerante (CDU) en sistemas de centros de datos

Diseño de unidades de distribución de refrigerante (CDU) en sistemas de centros de datos

Como casi todas las industrias emplean dispositivos y productos electrónicos que requieren una mayor potencia, un enfriamiento más eficiente para altas cargas de calor en espacios compactos nunca ha sido más importante. Boyd tiene décadas de experiencia proporcionando CDU (unidades de distribución de refrigerante) para ayudar a enfriar y proteger con precisión la electrónica empresarial y los sistemas de hiperescala, IOT y en la nube. We provide CDU solutions that are right-sized and custom-configured to help maintain uptime and lower total data center cost of ownership.

To help shed some light on incorporating a CDU into a data center cooling system, we sat down with one of our thermal experts to discuss some of the most important implementation considerations.

¿Tiene una solicitud de servicio de distribución de refrigerante?

¿Por qué necesitaría una CDU para la refrigeración del centro de datos?

La operación ininterrumpida del centro de datos 24/7 es fundamental para la continuidad del negocio. A medida que los requisitos térmicos han aumentado junto con la potencia informática, muchas aplicaciones empresariales han superado lo que puede lograr la refrigeración por aire tradicional. Una CDU ofrece un mayor nivel de capacidad de refrigeración en una solución más compacta y flexible, y es una opción eficiente para enfriar y proteger los componentes del centro de datos.

¿Qué importancia tiene el intercambio en caliente? ¿Necesito funciones de intercambio en caliente en mi sistema?

El tiempo de actividad de los servidores en un centro de datos es crucial, por lo que tener componentes intercambiables en caliente (o componentes que se puedan reemplazar durante la operación continua) puede ayudar a evitar interrupciones en el servicio. Boyd’s cooling distribution units have multiple components that are hot-swappable, including cold plates and pumps to help expedite system service and minimize maintenance downtime.

¿Cómo se evita la condensación y las fugas en una CDU?

Cualquier cantidad de condensación o líquido que se escape de un sistema de refrigeración puede causar daños o fallas en cualquiera de los equipos dentro de un rack de servidores. Los sensores de temperatura y humedad generalmente se instalan para garantizar que el centro de datos funcione por debajo del punto de rocío para mitigar cualquier riesgo de condensación en las tuberías del sistema.

While Boyd’s Liquid Cooling Systems have been employed for over 30.6 billion field hours with no leaks, Boyd also installs leak detection systems to monitor potential leaks and provide alarms. Además, las líneas CDU están aisladas con un neopreno inerte para evitar cualquier acumulación de humedad en caso de condensación.

¿Las CDU se conectan al agua o al aire de la instalación?

Ya sean CDU autónomas en fila o CDU integradas en rack, las unidades de distribución de refrigeración deben conectarse al agua de la instalación o al sistema de refrigeración a nivel de instalación para descargar calor. Boyd tiene varios intercambiadores de calor diferentes para facilitar la transferencia de calor fuera de una CDU, que van desde sistemas de líquido a líquido hasta sistemas de líquido a aire.

Si bien la transferencia de calor directamente desde la CDU al agua de la instalación proporciona la mayor capacidad de enfriamiento, puede que no sea necesaria para todas las aplicaciones. Los intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx) junto con las unidades de bombeo de depósito (RPU) se utilizan con frecuencia junto con una solución económica para rechazar el calor en el aire ambiente de un centro de datos.

¿Cómo se aumenta la vida útil de una unidad de distribución de refrigerante?

Los centros de datos generalmente tienen un aumento del 20-40% en la potencia informática cada cinco años, con una esperanza de vida útil del equipo que dura alrededor de diez años. Este aumento de potencia significa una carga térmica altamente aumentada. Una unidad de distribución de refrigeración debe alinearse con el mismo ciclo de crecimiento informático y debe esperar una esperanza de vida de entre cinco y diez años.

Asegurarse de que la CDU esté bien mantenida es una de las mejores maneras de aumentar la vida útil de un enfriador de servidor. El mantenimiento preventivo se realiza para la pérdida de flujo, la esperanza de vida de la bomba y el funcionamiento de la fuente de alimentación. Para los cambios de flujo, podemos implementar el reemplazo del filtro con límite de tiempo, y el reemplazo de las bombas y la unidad de fuente de alimentación se puede activar en función de las horas de operación.

También es importante usar y mantener un refrigerante de alta calidad para extender la vida útil de los filtros internos. Esto ayuda a prevenir la fuga térmica, que a su vez puede mejorar la vida útil de la bomba y la fuente de alimentación.

Boyd tiene años de experiencia proporcionando unidades de distribución de refrigerante configuradas a medida y del tamaño correcto para un rendimiento de enfriamiento óptimo. Obtenga más información visitando nuestra página de CDU o comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones térmicas.

Artículos relacionados

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!